Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung22. September 2021Siemens MobilityMünchen
Cargounit bestellt bis zu 30 Lokomotiven bei Siemens Mobility
„Wir
freuen uns sehr über unseren bisher größten Vectron MS-Auftrag aus Polen.
Cargounit investiert mit dieser Bestellung in eine der modernsten und
gleichzeitig umweltfreundlichsten Universallokomotiven auf dem europäischen
Markt“, sagt Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock von Siemens Mobility. „Durch
ihre modulare Bauweise bieten die Lokomotiven den Betreibern maximale
Flexibilität für einen nachhaltigen, grenzüberschreitenden Schienenverkehr.“
"Die
Strategie von Cargounit sieht eine dynamische Entwicklung durch Investitionen
in moderne Elektrolokomotiven vor. Der Kauf von Vectron MS-Lokomotiven, die den
Kern der Mehrsystem-Lokomotivflotten führender nationaler und privater
Transportunternehmen bilden, passt perfekt in die Entwicklungspläne unseres
Unternehmens. Der internationale Verkehr, insbesondere im intermodalen Bereich,
ist das am schnellsten wachsende Marktsegment, und die Vectron MS-Lokomotiven
sind eine bewährte und geschätzte Plattform für Mehrsystemlokomotiven mit
Zulassung für viele europäische Länder. Ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl
eines Anbieters war die Fähigkeit, schnell vollständig homologierte Lokomotiven
zu erhalten, um die aktuelle Nachfrage unserer Kunden zu bedienen", sagt
Łukasz Boroń, Vorstandsvorsitzender von Cargounit.

Die
bestellten Mehrsystemlokomotiven verfügen über eine maximale Leistung von 6,4
Megawatt und eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Sie sind mit den
erforderlichen nationalen Zugsicherungssystemen sowie mit dem europäischen
Zugsicherungssystem ETCS ausgestattet.
Siemens Mobility hat inzwischen mehr als 1114
Vectron-Lokomotiven, davon 736 Vectron MS, an 56 Kunden in 16 Ländern verkauft.
Die Flotte hat bisher eine Gesamtlaufleistung von mehr als 490 Millionen
Kilometern absolviert. Die Lokomotiven der Vectron-Plattform sind in 20
europäischen Ländern für den Betrieb zugelassen.
Zu dieser Pressemitteilung
Social Media
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 160 Jahren ein führender Anbieter im Bereich Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, schlüsselfertige Bahnsysteme, intelligente Straßenverkehrstechnik sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit der Digitalisierung ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 9,1 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 38.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.de/mobility.
Reference Number: HQMOPR202109206303DE