Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Brightline führt modernes Inventar- und Reservierungssystem ein
Sqills ist ein Tochterunternehmen von Siemens Mobility und hat mit S3 Passenger das führende Inventar-, Ticketing- und Reservierungssystem für den öffentlichen Verkehr entwickelt. Kunden nutzen S3 Passenger, um ihr Bahn- und Businventar zu verwalten, zu vertreiben und die Betriebsabläufe und den After-Sales zu unterstützen. Tausende von sofort einsatzbereiten Funktionen ermöglichen es Bahn- und Busnutzern, von bewährter Technologie, kurzen Markteinführungszeiten und leistungsstarken Self-Services zu profitieren. S3 Passenger ist eine vollständig skalierbare und modulare Plattform. Mit mehr als 37 Betreibern in 10 Ländern unterstützt S3 Passenger das Ziel des ÖPNV, das bevorzugte Verkehrsmittel der Kunden zu werden.
Weitere Informationen finden Sie unter: sqills.com
Brightline ist der einzige Anbieter von modernen, umweltfreundlichen Intercity-Zügen in Amerika. Das Unternehmen bedient derzeit die Städte Miami, Aventura, Fort Lauderdale, Boca Raton und West Palm Beach. Die Station in Orlando wird im Jahr 2023 in Betrieb genommen. Brightline wurde von Fast Company als eines der innovativsten Unternehmen in der Reisebranche ausgezeichnet und bietet ein auf den Gast ausgerichtetes Erlebnis, das das Zugfahren neu erfinden und Autos von den Straßen holen soll. Brightline plant, seinen preisgekrönten Service auf weitere Städtepaare und überlastete Korridore im ganzen Land auszudehnen, die zum Fliegen zu nah beieinander und zum Fahren zu weit auseinander liegen. Brightline plant bereits, Las Vegas mit Südkalifornien zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gobrightline.com und folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter.
Für diese Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Twitter
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 38.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.de/mobility.