[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung09. November 2023Siemens MobilityMünchen
Beacon Rail bestellt 10 Vectron Lokomotiven bei
Siemens Mobility
Lieferung von 10 Mehrsystem-Lokomotiven vom Typ Vectron MS
Ohne Lokwechsel von den niederländischen Nordseehäfen bis zum Mittelmeer
Das Leasingunternehmen Beacon Rail hat 10
Mehrsystem-Lokomotiven vom Typ Vectron MS bei Siemens Mobility bestellt. Beacon
Rail hat die Fahrzeuge für den Einsatz auf dem Rhein-Alpen-Korridor und zwischen
den Nordseehäfen und dem europäischen Hinterland beschafft. Mit diesem Auftrag
wird Beacon Rail über einen Gesamtbestand von 170 Vectron-Lokomotiven verfügen.
Lieferung von 10 Mehrsystem-Lokomotiven vom Typ Vectron MS
Ohne Lokwechsel von den niederländischen Nordseehäfen bis zum Mittelmeer
Das Leasingunternehmen Beacon Rail hat 10
Mehrsystem-Lokomotiven vom Typ Vectron MS bei Siemens Mobility bestellt. Beacon
Rail hat die Fahrzeuge für den Einsatz auf dem Rhein-Alpen-Korridor und zwischen
den Nordseehäfen und dem europäischen Hinterland beschafft. Mit diesem Auftrag
wird Beacon Rail über einen Gesamtbestand von 170 Vectron-Lokomotiven verfügen.
„Wir freuen uns sehr über den Auftrag von
Beacon Rail. Das Vertrauen zeigt, dass unsere Vectron-Lokomotiven für
Zuverlässigkeit und Flexibilität im europäischen Personen- und Güterverkehr
stehen. Mit den bestellten Vectron MS sind grenzüberschreitende Fahrten in zehn
europäischen Ländern möglich. Damit wird ein weiterer Beitrag geleistet, um den
Schienenverkehr attraktiv zu machen“ sagt Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock
von Siemens Mobility.
"Beacon Rail freut sich, dass nach der
kürzlichen Übernahme von Mitsui Rail Capital Europe die Bestellung von 10
Vectron-Lokomotiven vereinbart werden konnte. Das stärkt das Engagement von
Beacon auf dem europäischen Markt für 4-achsige Lokomotiven für den elektrischen
Güter- und Personenverkehr. Beacon freut sich darauf, die Beziehung zu Siemens
Mobility weiter auszubauen", sagt Adam Cunliffe, CEO von Beacon Rail.
Die bestellten Mehrsystemlokomotiven verfügen
über eine maximale Leistung von 6,4 Megawatt und eine Höchstgeschwindigkeit von
160 km/h. Die Lokomotiven werden im Siemens-Mobility-Werk in München-Allach
gefertigt. Sie sind mit dem europäischen Zugsicherungssystem ETCS Baseline 3
sowie mit den notwendigen nationalen Zugsicherungssystemen ausgestattet.
Insgesamt hat Siemens Mobility inzwischen mehr
als 1.850 Vectron-Lokomotiven verkauft. Die Flotte hat bisher eine
Gesamtlaufleistung von mehr als 800 Millionen Kilometern absolviert und ist in
20 europäischen Ländern für den Betrieb zugelassen.
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 38.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.de/mobility.