Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung27. Januar 2015Siemens AGMünchen
70 Jahre Befreiung von Auschwitz: Siemens gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus
Dass Siemens in dieser Zeit, in der das Unternehmen in die Kriegswirtschaft des nationalsozialistischen Unrechtsregimes eingebunden war, Menschen gegen ihren Willen hat arbeiten lassen, bedauern die heutige Führungsspitze und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens zutiefst. Mit Beiträgen für die Jewish Claims Conference (1962), für den "Siemens-Hilfsfonds für ehemalige Zwangsarbeiter (HHZ)" (1998–2000) sowie für die Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (2000) in Höhe von insgesamt über 150 Millionen Euro hat sich Siemens zu seiner Verantwortung bekannt.
Als Ausdruck dieser Verantwortung arbeitet Siemens heute eng mit der Gedenkstätte Ravensbrück zusammen und fördert ausgewählte Projekte, die der Aufarbeitung und Dokumentation der damaligen Geschehnisse dienen. Auf der Hauptversammlung am 27. Januar 2015 in der Olympiahalle in München erinnert Siemens im Foyer mit historischen Dokumenten aus dem Unternehmensarchiv an den Gedenktag.
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist Nummer eins im Offshore-Windanlagenbau, einer der führenden Anbieter von Gas- und Dampfturbinen für die Energieerzeugung sowie von Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2014, das am 30. September 2014 endete, erzielte Siemens einen Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten von 71,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,5 Milliarden Euro. Ende September 2014 hatte das Unternehmen weltweit rund 357.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Reference Number: PR2015010101CODE
Kontakt
Karlheinz Groebmair
Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 München
Deutschland
80333 München
Deutschland
+49 (89) 636-35181