Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung24. Juli 2026Siemens MobilityMunich
2.000 Lokomotiven, 20 Länder, eine Plattform: Der Vectron
Caption
„Die 2.000.
elektrische Vectron-Lokomotive ist weit mehr als eine Produktionszahl – sie
steht für das Vertrauen, das Bahnbetreiber in ganz Europa täglich in unsere
Plattform setzen. Vectron verbindet Vielseitigkeit und Interoperabilität mit
der Flexibilität, unterschiedlichste Anforderungen in den europäischen Märkten
zu erfüllen. Mit dem digitalen Vectron X entwickeln wir diese erfolgreiche
Plattform konsequent weiter und schlagen das nächste Kapitel ihrer
Erfolgsgeschichte auf,“ sagt Steffen Bobsien, Vice President Locomotives and Coaches bei
Siemens Mobility.
Die Vectron Lokomotive ist für den grenzüberschreitenden
Einsatz in Europa konzipiert und wird seit ihrer Markteinführung im Jahr 2010
im Siemens Mobility Werk in München-Allach gefertigt . Die Lokomotiven verfügen
über Zulassungen in 20 Ländern und sind die einzigen mit einer Zulassung für
bis zu 230 km/h im Personenbetrieb. Die Multisystemfähigkeit und die Vielzahl an
Länderzulassungen machen den Vectron
zur Standardwahl für den internationalen grenzüberschreitenden
Schienenverkehr.
Siemens Mobility
hat jüngst mit dem digitalen Vectron X die nächste Generation seiner
erfolgreichen Vectron-Plattform vorgestellt. Damit bringt Siemens Mobility
erstmals einen App Store in den Führerstand und erweitert die Lokomotive um
appbasierte Anwendungen. Vectron X macht die Lokomotive zu einer offenen
digitalen Plattform und den Führerstand zu einem vernetzten Arbeitsplatz. Über
den App Store können Betreiber Anwendungen von Siemens Mobility und von
Drittanbietern direkt auf dem eingebauten Smart Screen nutzen. Digitale
Funktionen wie Remote Start, Vectron Eco Cruise, Trainplay sowie die
Bereitstellung von strukturierten Fahrzeugdaten über standardisierte
Schnittstellen, Zustandsüberwachung und Wartungskoordination unterstützen
zugleich einen effizienteren Betrieb, eine höhere Verfügbarkeit und eine
vorausschauende Instandhaltung.
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen und durch den Einsatz industrieller KI ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 12,4 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 43.400 Menschen weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.siemens.com/mobility