Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Neues Design für die innovativen Batteriezüge in Westfalen-Lippe

So werden die neuen Batteriezüge im Netz Nördliches Westfalen aussehen: Der Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Rock Rail und Siemens Mobility stellen erstmals das Design der 61 neuen Mireo Plus B vor. Die von Rock Rail finanzierten und bereitgestellten Fahrzeuge werden von Siemens Mobility hergestellt. Ab Dezember 2029 sollen sie schrittweise die jetzigen Dieselzüge ersetzen. 
Mit einem Angebotsvolumen von jährlich rund 7,1 Millionen Zugkilometern markiert dieser Auftrag den größten Modernisierungsschritt für den Nahverkehr auf der Schiene in Ostwestfalen-Lippe und im Münsterland. Es ist die bislang zweitgrößten Batteriezug-Flotte in Deutschland.
Das neue Erscheinungsbild ist Teil eines langfristig einheitlichen Auftritts des Nahverkehrs in Westfalen-Lippe. Dieser soll sich perspektivisch an weiteren Kundenkontaktpunkten wiederfinden und den Fahrgästen Wiedererkennung und Orientierung bieten.
Wiedererkennung auch bei Betreiberwechsel
Erstmalig ist der NWL alleiniger Auftraggeber einer Fahrzeugflotte dieser Größenordnung. Damit konnte der Verband auch die Gestaltung der neuen Fahrzeuge aus einer Hand entwickeln.
Bislang wird das Erscheinungsbild von Regionalzügen häufig wesentlich durch die jeweiligen Eisenbahnverkehrsunternehmen geprägt. Diese können sich im Laufe eines Fahrzeuglebens jedoch ändern. Die neuen Fahrzeuge für das Netz Nördliches Westfalen sind unabhängig vom Betreiber der Linien langfristig für den Einsatz in der Region vorgesehen. 
Christiane Auffermann, Verbandsvorsteherin NWL:
„Als Aufgabenträger wollen wir den Nahverkehr stärker aus Sicht unserer Fahrgäste denken. Dazu gehört für uns auch ein verlässliches und vertrautes Erscheinungsbild – unabhängig davon, wer die Verkehrsleistung erbringt. Die fortschrittliche Fahrzeugflotte gibt uns die Chance, diesen Anspruch erstmals in dieser Größenordnung sichtbar zu machen“. 
Langfristige Investition in eine moderne Fahrzeugflotte
Rock Rail finanziert die 61 Batteriezüge und stellt sie dem NWL langfristig für den Einsatz im Netz Nördliches Westfalen zur Verfügung. Damit bleiben die Fahrzeuge unabhängig von möglichen Betreiberwechseln über viele Jahre an das Netz und die Region gebunden.
Nick Watson, General Manager, Rock Rail Germany:
„Wir sind stolz darauf, 61 Züge des Typs „Mireo Plus B“ für das Netz Nördliches Westfalen zu finanzieren und bereitzustellen. Ihr neues Design verleiht der Flotte eine starke, unverwechselbare Identität, während die batterieelektrische Technologie für eine leisere und lokal abgasfreie Mobilität in der gesamten Region sorgt. Als langfristiger Finanzierer von Schienenfahrzeugen freuen wir uns, zur Bereitstellung einer modernen Flotte beizutragen, die den Fahrgästen, den anliegenden Städten und Gemeinden sowie dem NWL 30 Jahre lang dienen wird.“
Großer Flottenauftrag für Siemens Mobility
Siemens Mobility produziert den zweiteiligen Mireo Plus B. Die Bestellung zählt zu den großen Aufträgen für batteriebetriebene Regionalzüge in Deutschland und unterstreicht die wachsende Nachfrage nach alternativen Antriebstechnologien im Schienenverkehr.
Andre Rodenbeck, Executive Vice President Rolling Stock, Siemens Mobility:
„Die neuen batteriebetriebenen Mireo Plus B-Züge verbinden emissionsfreie Mobilität mit hohem Fahrgastkomfort und einem unverwechselbaren Design für den Nahverkehr in Westfalen-Lippe. Dieser bedeutende Auftrag für unsere Mireo Plus B-Plattform ist ein wichtiger Beitrag zur Dekarbonisierung des regionalen Schienenverkehrs und fördert klimafreundlichen Schienenverkehr.“  
Lokal abgasfrei und mit mehr Komfort unterwegs
Die neuen Züge gehören zur Fahrzeugkategorie BEMU (Battery Electric Multiple Unit). Diese Fahrzeuge laden ihre Batterien an Strecken mit Oberleitung und überbrücken oberleitungsfreie Abschnitte mit der gespeicherten Energie. Dank intelligenter Energiemanagementsysteme fahren sie lokal abgasfrei und deutlich leiser als herkömmliche Dieseltriebwagen. Zusätzlich wird beim Bremsen Energie zurückgewonnen und wieder in die Akkus gespeist, was die Effizienz weiter steigert.
Für die Fahrgäste bedeutet die neue Fahrzeugflotte vor allem mehr Komfort. Die Züge verfügen unter anderem über WLAN, Steckdosen und USB-Ladeports, großzügige Mehrzweckbereiche, Platz für 18 Fahrräder und zwei Rollstühle sowie stufenfreie Einstiege. Moderne Beleuchtung und ein geringes Geräuschniveau sorgen zusätzlich für ein angenehmes Reiseerlebnis.        

For this press release

Siemens Mobility is a separately managed company of Siemens AG. As a leader in intelligent transport solutions for more than 175 years, Siemens Mobility is constantly innovating its portfolio. Its core areas include rolling stock, rail automation and electrification, a comprehensive software portfolio, turnkey systems as well as related services. With digital products and solutions, and the use of industrial AI, Siemens Mobility is enabling mobility operators worldwide to make their infrastructure intelligent, increase value sustainably over the entire lifecycle, enhance passenger experience, and guarantee availability. In fiscal year 2025, which ended on September 30, 2025, Siemens Mobility posted revenue of €12.4 billion and employed around 43,400 people worldwide. Further information is available at: www.siemens.com/mobility
Mehr

Kontakt

Claas Belling   

Siemens 

+49 173 6901586