Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

BeNEX erteilt Siemens Auftrag für 56 Regionalzüge für das Netz Regionalverkehr Mainfranken

Markus Frank, Head of Finance Commuter Rail, Siemens Mobility; Thomas Graetz Head of Commuter and Regional Trains, Siemens Mobility; Johann von Georg, Geschäftsführer bei BeNEX und Michael von Mallinckrodt, Geschäftsführer bei BeNEX (von links nach rechts), Fotoquelle: Siemens Mobility

BeNEX hat Siemens Mobility auf der InnoTrans in Berlin, der internationalen Messe der Bahnindustrie, mit der Lieferung von insgesamt 56 Regionalzügen für das Netz Regionalverkehr Mainfranken beauftragt. Der Auftrag umfasst 26 vierteilige Desiro HC sowie 30 dreiteilige Mireo-Züge mit European Train Control System, Punktförmiger Zugbeeinflussung und Onboard Units. Die Züge sind barrierefrei und ausgestattet mit umweltfreundlicher Klimaanlage, USB-Anschlüssen und Fahrradstellplätzen. Die neuen Fahrzeuge sollen auf den Strecken Frankfurt–Würzburg–Nürnberg/Bamberg Ende 2030 in den Betrieb gehen. 
„Die Vergabe des Fahrzeugauftrags an Siemens ist ein wesentlicher Schritt für die erfolgreiche Entwicklung des Netzes Regionalverkehr Mainfranken durch agilis, das Regionalverkehrsunternehmen der BeNEX-Gruppe in Bayern. Mit Siemens Mobility haben wir einen Partner gewählt, der für hohe Qualität sowie Zuverlässigkeit steht“, sagt Johann von Georg, Geschäftsführer bei BeNEX. Michael von Mallinckrodt, Geschäftsführer bei BeNEX, ergänzt: „Die Fahrzeuge werden neue Maßstäbe bei Komfort und Kapazität für die Fahrgäste in der Region setzen und ein deutlich verbessertes Reiseerlebnis bieten. Mit diesem Projekt setzen wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Siemens fort.“
„Mit den neuen Zügen für das Netz Regionalverkehr Mainfranken entsteht ein noch attraktiveres Bahnangebot für Millionen Fahrgäste in Hessen und Bayern. Unsere Desiro High Capacity und Mireo-Züge verbinden modernste Bahntechnologie mit hoher Kapazität, Barrierefreiheit und Reisekomfort. So schaffen wir die Voraussetzungen für mehr Fahrgäste auf der Schiene und leisten einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Mobilität in einer der wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands“, sagt Thomas Graetz, Head of Commuter and Regional Trains, Siemens Mobility.
Ab Dezember 2030 profitieren Fahrgäste im Netz Regionalverkehr Mainfranken von modernen Regionalzügen. Alle 56 Fahrzeuge sind mit den Zugsicherungssystemen ETCS und PZB ausgestattet und bieten hohen Reisekomfort mit umweltfreundlicher Klimaanlage, USB-Ladeanschlüssen, barrierefreien Einstiegen, Rollstuhlplätzen sowie großzügigen Bereichen für Fahrräder. Damit verbinden die neuen Züge moderne Bahntechnologie mit einem komfortablen und inklusiven Reiseerlebnis.

Michael von Mallinckrodt, Geschäftsführer bei BeNEX; Thomas Graetz Head of Commuter and Regional Trains, Siemens Mobility und Johann von Georg, Geschäftsführer bei BeNEX (von links nach rechts), Fotoquelle: Siemens Mobility

Die 30 dreiteiligen Mireo-Züge überzeugen durch ihre hohe Flexibilität im Regionalverkehr. Mit 210 Sitzplätzen, zwei Toiletten und 18 Fahrradstellplätzen bieten sie ein ausgewogenes Raumkonzept für Pendlerinnen und Pendler sowie Freizeitreisende. Die Fahrzeuge sind speziell auf ein komfortables Reisen im täglichen Nahverkehr ausgelegt und verbinden Energieeffizienz und Antriebsstärke mit einem modernen Innenraumdesign.
Für besonders nachfragestarke Verbindungen kommen die 26 vierteiligen Desiro High Capacity-Züge zum Einsatz. Mit 424 Sitzplätzen schaffen die Doppelstockzüge damit deutlich mehr Kapazität für wachsende Fahrgastzahlen. 39 Fahrradstellplätze, drei Toiletten und das großzügige Doppelstockkonzept machen die Fahrzeuge zu einem echten Raumwunder im Regionalverkehr und sorgen auch zu Spitzenzeiten für ein entspanntes Reiseerlebnis.
Für einen effizienten Betrieb und eine vorausschauende Instandhaltung werden die Fahrzeuge an die Siemens Mobility Plattform Railigent X angebunden. Über die digitale Schnittstelle werden unter anderem Diagnosedaten, Daten für die Fahrgastzählung und das Fahrgastinformationssystem ausgetauscht und ausgewertet. Darüber hinaus liefert Siemens Ersatzteilpakete sowie Sonderwerkzeuge für die Fahrzeugplattformen Mireo und Desiro HC. Damit wird die Grundlage für eine hohe Fahrzeugverfügbarkeit und einen zuverlässigen Betrieb über den gesamten Lebenszyklus der Flotte geschaffen.
Für das Netz Regionalverkehr Mainfranken kommen die Fahrzeuge in Hessen und Bayern auf einem rund 330 Kilometer langen Netz zum Einsatz. Aufgabenträger des Netzes sind die Bayerische Eisenbahngesellschaft und der Rhein-Main-Verkehrsverbund. Die Vergabe des Netzes an BeNEX erfolgte am 16. Juli 2026. 

For this press release

Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen und durch den Einsatz industrieller KI ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 12,4 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 43.400 Menschen weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter:  www.siemens.com/mobility
Mehr
BeNEXist eine führende Beteiligungsholding für den Bahnverkehr in Deutschland und hält Anteile an sieben etablierten Regionalbahnunternehmen (agilis, abellio, cantus, nordbahn, metronom, ODEG und WestfalenBahn) sowie an der BeNEX Akademie, einem Aus- und Fortbildungsunternehmen für Triebfahrzeugführer und der Servicegesellschaft für Reinigung und Sicherheit, PTS. Der Konzern beschäftigt über 3.500 Mitarbeiter und erbringt mit rund 240 Schienenfahrzeugen eine jährliche Verkehrsleistung von 72 Millionen Zugkilometer. Diese wächst mit dem gewonnenen Netz Mainfranken zukünftig auf 79 Millionen Zugkilometer pro Jahr an. Weitere Informationen finden Sie unter: www.benex.de
Mehr

Kontakt

Silke Thomson-Pottebohm

Siemens Mobility GmbH

+49 174 305 3307

Sarah Mersmann

BeNEX

+49 163 7439 110