Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

EFE Trenes de Chile modernisiert Fahrkartenverkauf und Buchung mit Siemens‘ S3 Passenger

Im Rahmen ihrer Strategie, die Schienenanbindungen auszubauen und den Bahnverkehr weiter zu digitalisieren, setzt EFE Trenes de Chile (EFE) auf der Hauptstrecke von EFE Central die S3 Passenger-Plattform ein. Die von Sqills, einer Tochtergesellschaft von Siemens Mobility, entwickelte KI-gestützte Software-as-a-Service-(SaaS)-Plattform ermöglicht die dynamische Preisgestaltung sowie das Reservierungs- und Bestandsmanagement für Fernverkehrsbahn- und Busbetreiber. Seit dem 22. Juli profitieren Fahrgäste von einem einfacheren, schnelleren und stärker personalisierten Ticketkauf sowie einer komfortableren Reiseplanung. Das Projektteam führte die neue Plattform in nur sechs Monaten ein. Damit gelang die erste Implementierung von S3 Passenger in Südamerika und zugleich eine außergewöhnlich schnelle Umsetzung für ein System dieser Größenordnung und Bedeutung.
„Wir sind stolz darauf, EFE als vertrauenswürdigen Partner auf dem Weg der digitalen Transformation zu begleiten. Mit S3 Passenger schafft EFE die Voraussetzungen, das Angebot flexibel auszubauen und der wachsenden Nachfrage nach Bahnreisen in Chile gerecht zu werden. Gleichzeitig unterstützt die Plattform das Ziel, die Zahl der Fahrgäste bis 2030 zu verdreifachen. Für die Fahrgäste bedeutet dies ein nahtloses und flexibles digitales Erlebnis von der Buchung über Reservierungen bis hin zu Echtzeitänderungen“, erklärt Devina Pasta, CEO von Siemens Mobility Software.
„Jede Reise beginnt lange vor dem Einsteigen in den Zug. Sie beginnt mit der Planung, dem Kauf der Fahrkarte und der Gewissheit, dass jedes Detail mühelos geregelt ist. Deshalb gestalten wir die Art und Weise, wie Menschen mit der Bahn interagieren, neu – wir bieten ein einfacheres, komfortableres und individuelleres Erlebnis und setzen auf Selbstbedienung beim Fahrkartenkauf mit einem verbesserten Kundenservice nach dem Kauf. Diese neue Plattform ermöglicht es uns, einen moderneren, inklusiveren Service anzubieten, bei dem die Bedürfnisse unserer Fahrgäste im Mittelpunkt stehen“, sagte Paula Fernández, Leiterin des Bereichs Fahrgastverkehr bei EFE Central, die das Projekt zur Einführung von S3 Passenger leitete.
Ein verbessertes und stärker personalisiertes Fahrgasterlebnis
Mit S3 Passenger profitieren die Fahrgäste von einem übersichtlicheren und schnelleren Kaufprozess sowie von transparenteren Informationen und Tools, die die Reiseplanung erleichtern. Zudem erhalten sie Zugang zu Self-Service-Optionen und mehr Autonomie, um Tickets zu verwalten, Buchungen zu ändern oder bei Bedarf Unterstützung anzufordern – alles auf einfachem Weg und zeitnah. S3 Passenger ermöglicht es EFE, den Fahrgästen neue Möglichkeiten für ihre Bahnreisen anzubieten. Fahrgäste können Zusatzleistungen hinzufügen, etwa zusätzliches Gepäck, die Mitnahme eines Haustieres, einen bevorzugten Fensterplatz, eine Mahlzeit oder ein Sitzplatz-Upgrade. Sie können außerdem ein durchgehendes Ticket für Anschlussverbindungen erwerben – zum Beispiel bei einer Durchreise nach Constitución von jedem beliebigen Ausgangspunkt – oder einen Sitzplatz für ein mitreisendes Kind, das zusammen mit einem Elternteil reist, kaufen. S3 Passenger bringt auch Verbesserungen für EFEs kommerzielle Angebote und die operative Effizienz: Der Betreiber kann nun Gutscheine ausstellen und Aktionspreise anbieten, und die Plattform ersetzt manuelle Prozesse wie die Bargeldabwicklung an Bahnhöfen, wodurch Mitarbeitende entlastet werden und sich ganz auf die Fahrgäste konzentrieren können. Die neue Plattform stärkt zudem Inklusion und Barrierefreiheit – mit Bereichen, die für spezifische Bedürfnisse ausgelegt sind, einschließlich ausgewiesener Plätze für Fahrgäste im Rollstuhl. So kann jeder Fahrgast komfortabel und sicher reisen.
Ein neuer Maßstab für den Personenverkehr in Südamerika 
Das Projekt modernisiert das digitale Rückgrat der wichtigsten Strecken von EFE Central, darunter die Chillán-Linie, Talca-Constitución sowie touristische Züge. Mit der Einführung von S3 Passenger richtet EFE seine Technologie an weltweit führenden Betreibern aus, wie Renfe oder SNCF, und signalisiert damit die wachsende Dynamik in ganz Lateinamerika bei der Modernisierung des Schienen- und Busverkehrs.
Aufbau einer starken Präsenz von Siemens Mobility in Lateinamerika
Als führender Anbieter im Schienenverkehr in Lateinamerika treibt Siemens Mobility die Modernisierung und digitale Transformation des Schienenverkehrs in der Region aktiv voran. Nachdem das Unternehmen die erste vollautomatisierte Metrolinie (GoA4) des Kontinents realisiert hat, setzt es weiterhin neue Standards – mit einigen der fortschrittlichsten Elektrifizierungs-, Automatisierungs- und Digitalisierungsinitiativen in ganz Lateinamerika. Durch diese Initiativen leistet Siemens Mobility einen bedeutenden Beitrag zur Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit des Schienenverkehrs in der gesamten Region. Erst kürzlich hat Siemens Mobility von EFE Trenes de Chile den Auftrag erhalten, das erste ETCS-Level-2-Projekt im Land umzusetzen – ein weiterer Meilenstein für die Entwicklung der Bahnverkehrsinfrastruktur in Chile.   

For this press release

Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsyst: www.siemens.com/mobility
Mehr

Kontakt

Silke Thomson-Pottebohm   

Siemens Mobility GmbH

+49 174 306 3307