Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung17. Juni 2026Siemens AGMünchen/Paris
Siemens setzt neue Maßstäbe bei KI für die physische Welt – zwei neue Funktionen für den Eigen Engineering Agent
Industrielle KI, die eigenständig handelt und nicht nur berät
Die meisten KI-Assistenten generieren Vorschläge. Der „Eigen
Engineering Agent“ agiert eigenständig: Er plant, erledigt und validiert
Aufgaben im Bereich der industriellen Automatisierungstechnik von Anfang bis
Ende. Er versteht das Projekt, schreibt die Steuerungssoftware, konfiguriert
das System und verfeinert seine Arbeit so lange, bis sie den vorgegebenen
Qualitätsstandards entspricht. Dadurch können sich Automatisierungsingenieure
auf Entscheidungen auf Systemebene konzentrieren.
Der „Eigen Engineering Agent“ ist mit TIA Portal, der
Engineering-Softwareplattform von Siemens, verbunden und Teil des
Siemens Xcelerator-Portfolios.
Produktivitätssteigerungen in der realen Welt
Mehr als 100 Unternehmen in 19 Ländern setzen den
„Eigen Engineering Agent“ ein, darunter ANDRITZ Metals (Österreich), CASMT
(China) und Prism Systems (USA). Der Agent beschleunigt alltägliche
Engineering-Aufgaben wie die Programmierung von speicherprogrammierbaren
Steuerungen (SPS), die Visualisierung über Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI)
und die Gerätekonfiguration – mit messbaren Vorteilen:
- 2- bis 5-mal schnellere Ausführung als bei manuellen Arbeitsabläufen
- bis zu 50 Prozent höhere Effizienz im Engineering
- 80 Prozent bessere Gesamtqualität der Lösung.
„Der ‚Eigen Engineering Agent‘ zeigt, was KI über die
digitale Welt hinaus leisten kann“, sagt Peter Körte, Mitglied des Vorstands
der Siemens AG, Chief Technology Officer und Chief Strategy Officer.
„Dadurch werden Unternehmen bei komplexen technischen Aufgaben bis zu
50 Prozent effizienter, wobei die Ergebnisse gleichzeitig zuverlässiger
werden. Genau das ist erforderlich, um die Maschinen, die Fabriken und die
Infrastruktur zu bauen, die den Alltag für alle aufrechterhalten – so
sieht echter Mehrwert durch KI in der realen Welt aus.“
Dank der neuen Funktionen – ECAD-Integration und
standardkonforme Projekterstellung – erfasst der „Eigen Engineering Agent“
nun mehr von dem Kontext, der noch vor der eigentlichen Softwareentwicklung liegt:
dazu gehören die Hardwaretopologie, die Maschinenstruktur und die ingenieurtechnische
Absicht. Gemeinsam integrieren diese beiden Funktionen den „Eigen Engineering
Agent“ früher in den Automatisierungslebenszyklus und helfen Ingenieuren,
direkt vom entworfenen System aus zu starten und manuelle Vorabarbeiten zu
sparen.
ECAD-Integration: die Lücke zwischen elektrischem Design und Automatisierungscode schließen
Heute laufen Elektro- und Automatisierungs-Engineering
nacheinander ab. Dabei kommen unterschiedliche Werkzeuge und unterschiedliche
Methoden zur Beschreibung derselben Maschine zum Einsatz. Elektroingenieure
entwerfen die Verkabelung und die Hardware in ECAD-Tools. Anschließend
programmieren Automatisierungsingenieure anhand von Tags, Funktionsblöcken und
Steuerungslogik das Verhalten der Maschine. Die Übertragung von der einen in
die andere Welt erfolgt heute manuell: Ingenieure tippen Gerätelisten neu ein,
korrigieren abweichende Bezeichnungen und spüren nachträgliche
Hardwareänderungen auf. Das kostet Zeit und führt zu Fehlern.
Der „Eigen Engineering Agent“ liest elektrische
Konstruktionsdateien in gängigen Formaten wie XML und AML. Er erkennt
Inkonsistenzen, behebt oder markiert sie, fügt Geräte zum
TIA Portal-Projekt hinzu, konfiguriert die Verbindungen und generiert
SPS-Tags auf Basis der tatsächlichen Hardwaretopologie. Das Ergebnis ist ein
schnellerer und reibungsloserer Start bei jedem Projekt sowie Software, die auf
dem tatsächlichen elektrischen Design basiert.
Von der Maschinenbeschreibung zum standardkonformen Projekt
Jedes neue Automatisierungsprojekt beginnt auf dieselbe
Weise. Ingenieure gliedern die Maschine in ihre einzelnen Komponenten, benennen
die Module, strukturieren die Daten und legen fest, wie die Maschine zwischen
den Zuständen wechselt. Selbst erfahrene Teams benötigen Tage dafür, bevor sie
auch nur eine einzige Zeile der Steuerungssoftware schreiben können. Neu
eingestellte Teammitglieder brauchen länger.
Der „Eigen Engineering Agent“ wandelt Maschinenbeschreibungen
nun innerhalb weniger Minuten in standardkonforme Projekte um. Ingenieure beschreiben
die Maschine in natürlicher Sprache: ihre Stationen, Geräte und ihr gewünschtes
Verhalten. Der Agent erstellt ein vollständiges Projekt, das dem Siemens
Automation Framework folgt, der Best-Practice-Referenz von Siemens für die
Strukturierung von TIA Portal-Projekten. Das Projekt wird direkt in
TIA Portal geöffnet und ist sofort einsatzbereit.
„Engineering-Teams verlieren Zeit zwischen der elektrischen
Konstruktion und der Softwareentwicklung sowie zwischen dem Erkennen bewährter
Verfahren und deren Umsetzung“, sagt Vasi Philomin, Executive Vice President
und Leiter des Bereichs Data & Artificial Intelligence bei Siemens. „Mit diesen neuen Funktionen bringt der
‚Eigen Engineering Agent‘ Hardwaretopologie, Systemstruktur und ingenieurtechnische
Absicht in den Automatisierungs-Workflow ein. So können Automatisierungsingenieure
mit einem Projekt beginnen, das das zu automatisierende System bereits abbildet.
Auf diese Weise können sich Ingenieure stärker auf das konzentrieren, worauf es
ankommt.“
Beide Funktionen sind ohne Aufpreis im Standardabonnement für
den „Eigen Engineering Agent“ enthalten.
Für diese Pressemitteilung
Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Als führendes Unternehmen im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI - einschließlich generativer KI - auf reale Anwendungen zu übertragen und entwickelt KI-Lösungen für Kunden aller Branchen, die einen echten Mehrwert bieten. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig.
Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 78,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 10,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2025 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 318.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.