Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung28. Apr 2026Siemens MobilityMünchen
Siemens liefert erste wasserstoffbetriebene Züge für Rumänien
„Wir sind stolz darauf, Rumäniens erste Wasserstoffzugflotte zu liefern.
Mit dem Mireo Plus H kombinieren wir eine bewährte Regionalzugplattform mit
modernster Wasserstofftechnologie und ermöglichen emissionsfreien Bahnbetrieb
auf nicht-elektrifizierten Strecken. Wasserstoff wird eine Schlüsselrolle bei
der Erreichung einer klimafreundlichen Mobilität in Europa spielen, und dieses
Projekt zeigt, wie Innovationen in zuverlässige und wirtschaftlich attraktive Mobilitätslösungen
umgesetzt werden“, sagte Andre Rodenbeck, CEO Rolling Stock bei
Siemens Mobility.
Wasserstoffantrieb und Energieeffizienz
Der Mireo Plus H verfügt über ein elektrisches Antriebssystem auf Basis
von Wasserstoffbrennstoffzellen, das durch Batteriespeicher ergänzt wird. Die
Batterien werden entweder über das Brennstoffzellensystem oder durch
regeneratives Bremsen geladen. Das ermöglicht eine hocheffiziente
Energienutzung und lokal emissionsfreien Betrieb.
Siemens Mobility hat das Fahrzeugkonzept gezielt optimiert, um Gewicht,
Komponentenkomplexität, Energieverbrauch und Wartungskosten erheblich zu
reduzieren. Alle zentralen Bordkomponenten wurden bereits in früheren Siemens
Mobility Projekten erfolgreich validiert und gewährleisten ein hohes Maß an
technischer Reife und Betriebssicherheit.
Mireo Plus H – Ein moderner Regionalzug für Rumänien
Die Züge für Rumänien basieren auf der Siemens-Mireo-Plattform und sind
als zweiteilige Gelenktriebzüge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h
konfiguriert. Jeder Triebzug bietet 131 feste Sitzplätze plus fünf Klappsitze
und verbindet damit hohen Fahrgastkomfort mit effizientem Betrieb. Die Züge
können in Mehrfachtraktion von bis zu zwei gekuppelten Einheiten betrieben
werden, was Flexibilität für aktuelle und zukünftige Betriebsanforderungen
bietet.
Sicherheitssysteme und Fahrgastinformation
Die Fahrzeuge werden mit dem punktförmigen Zugbeeinflussungssystem (PZB) und
dem European Train Control System (ETCS) ausgestattet und erfüllen damit die
europäischen Sicherheits‑ und Interoperabilitätsstandards. Ein modernes
Fahrgastinformationssystem liefert kontinuierliche Reiseinformationen über
Innen‑ und Außendisplays sowie automatische Durchsagen und verbessert sowohl die
Fahrgasterfahrung als auch die Unterstützung des Betriebspersonals.
Umfassender Serviceumfang und lokale Präsenz
Zusätzlich zur Fahrzeuglieferung umfasst der Auftrag einen umfassenden Full-Service-Instandhaltungsvertrag
mit einer Laufzeit von 15 Jahren, verlängerbar um weitere 15 Jahre. Die Instandhaltung
wird lokal in Rumänien von Siemens Mobility Personal durchgeführt. Sie wird
durch Railigent X digitale Wartungs- und Flottenmanagementsysteme unterstützt,
die darauf ausgelegt sind, die Verfügbarkeit zu optimieren und die Lebensdauer
von Komponenten und Batterien zu verlängern. Eigens für den Auftrag wird auch
ein spezielles Depot in Bukarest errichtet.
Der Leistungsumfang umfasst eine vollständig integrierte
End-to-End-Servicelösung mit präventiver und korrektiver Wartung, umfassenden
Überholungen, der vollen Verantwortung als „Entity in Charge of Maintenance“ sowie
einer nahtlosen Materialversorgung für eine optimale Zugverfügbarkeit und einen
stets reibungslosen, zuverlässigen Betrieb.
Mit dem Ersatz dieselbetriebener Fahrzeuge leisten die neuen
Wasserstoffzüge einen erheblichen Beitrag zur Reduzierung von Emissionen und
Lärm im regionalen Schienenverkehr und unterstützen Rumäniens langfristige
Nachhaltigkeits- und Klimaziele. Der Mireo Plus H und der Batteriezug Mireo
Plus B sind Teil der erfolgreichen Mireo-Plattform von Siemens Mobility, die bereits
24 Flotten und fast 600 Züge umfasst. Die Züge stehen für moderne Technologie,
hohe Energieeffizienz mit Einsparungen von bis zu 25 Prozent und die wirtschaftlichen
Vorteile einer standardisierten Fahrzeugplattform, die Synergien im Betrieb ermöglicht.
For this press release
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen und durch den Einsatz industrieller KI ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 12,4 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 43.400 Menschen weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.siemens.com/mobility