Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung17. Apr 2026Siemens AGMünchen
Siemens zeigt in Hannover, wie künstliche Intelligenz die Fertigung revolutioniert
„Industrielle KI wird darüber entscheiden, wer in Zukunft in
der Industrie führend ist“, sagt Roland Busch, Vorstandsvorsitzender der
Siemens AG. „Dazu bauen wir ein KI-Betriebssystem für die Industrie auf, das
künstliche Intelligenz in die reale Welt bringt – von der Entwicklung über das
Engineering bis in die Produktion und den Betrieb. Das verschafft unseren
Kunden einen klaren Wettbewerbsvorteil, indem es sie schneller, effizienter und
widerstandsfähiger macht.“
Anlässlich der Hannover Messe wird Siemens insbesondere neue Angebote
an industrieller KI und Projekte aus dem Bereich der Robotik vorstellen, sowie zeigen,
wie neue Technologien Lieferketten und Logistikprozesse widerstandsfähiger
machen.
Darüber hinaus demonstriert Siemens auf seinem Stand, was
bereits heute technologisch möglich ist – und in wenigen Jahren Alltag in
Fabriken sein könnte.
Einer der Schwerpunkte wird dieses Jahr die Konsumgüterindustrie
sein. Dabei zeigt Siemens unter anderem, wie die US-Nahrungsmittelhersteller Pringles
und PepsiCo ihre Produkte zuverlässiger und schneller an den Markt bringen
können. Etwa, indem sie Wertschöpfungsketten digitalisieren und dank industrieller
KI einen Mehrwert aus ihren Daten generieren. So werden beispielsweise
Produktspezifikationen direkt mit Rezepturen verknüpft und Logistik-, Lager- sowie
Lieferketten vernetzt – und damit vollständig transparent und rückverfolgbar. Ein
weiteres Highlight am Siemens-Stand: Das Konzept der „Pop-up Factory“ – eine flexible
und modulare Minifabrik, die sich direkt beim Verbraucher aufbauen lässt und mit
Hilfe von Simulationstechnologie und KI sehr schnell auf lokale
Marktveränderungen reagieren kann.
Besucher können zudem einen Blick in die Zukunft der Fabriken
werfen: Im Bereich „Innovation Hub“ erfahren sie, wie industrielle KI eine
zunehmend autonome Industrie gestalten wird. Ein Beispiel ist die flexible
Produktion von Schuhsohlen mit 3-D-Druck. Dabei geben Nutzer ihre individuellen
Anpassungswünsche über eine KI-gesteuerte Chat-Schnittstelle ein. Daraufhin
orchestriert die KI im Hintergrund die passenden Design-Tools. Die Produktion
der Schuhe wird dabei von KI-Agenten autonom gemanagt, humanoide Roboter transportieren
die Schuhe durch die Fertigung und KI-gesteuerte Roboter verpacken das fertige
Produkt.
Ein weiteres Thema auf dem Siemens-Stand wird der immens
steigende Energiebedarf von Rechenzentren sein – bereits heute läuft eines von
100 Kraftwerken ausschließlich zur Versorgung von Rechenzentren. Bis 2030
könnte diese Zahl auf jedes zehnte Kraftwerk ansteigen. Diese Zentren brauchen
effiziente und leistungsstarke Energienetze, die mit Gleichstrom funktionieren.
Gleichstromnetze ermöglichen höhere Leistungsdichten – und bilden die Basis für
Rechenzentren der nächsten Generation. Zudem lassen sich in diese Netze
erneuerbare Energiequellen wie Photovoltaik und Batteriespeicher integrieren.
Betreiber profitieren damit nicht nur von höherer Effizienz, sondern auch von
einer nachhaltigeren und stabileren Energieversorgung – unabhängig von
Marktvolatilitäten. Siemens präsentiert hierfür erstmals eine
halbleiterbasierte Schutz- und Schalttechnik, die speziell für die
Anforderungen von Gleichstromnetzen entwickelt wurde. Die Technologie schützt
und schaltet Gleichstrom extrem schnell und präzise.
Den Siemens-Stand auf der Hannover Messe finden Sie vom 20. bis
24. April 2026 in Halle 27, A48. Die Pressekonferenz findet am 20. April
ab 17:45 Uhr am Siemens-Stand statt. Das Gespräch wird auch live im
Internet übertragen. Ebenfalls am 20. April, wird Bundeskanzler Friedrich
Merz vormittags den Siemens-Stand besuchen.
Weitere Informationen finden Sie unter:
https://press.siemens.com/global/de/event/siemens-auf-der-hannover-messe-2026
https://press.siemens.com/global/de/event/siemens-auf-der-hannover-messe-2026
Für diese Pressemitteilung
Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Als führendes Unternehmen im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI - einschließlich generativer KI - auf reale Anwendungen zu übertragen und entwickelt KI-Lösungen für Kunden aller Branchen, die einen echten Mehrwert bieten. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig.
Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 78,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 10,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2025 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 318.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.