Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens stellt nächste Generation von Brandmeldern vor und ebnet den Weg für autonome Gebäude 

Siemens stellt die nächste Generation der Brandmelder Sinteso Nova und Cerberus Nova vor, die fortschrittliche Detektion mit Cloud-Konnektivität und IoT-Funktionen verbinden.

In Krankenhäusern, in denen sowohl Patientensicherheit als auch ein effizienter Betrieb entscheidend sind, sorgen die neuen Siemens-Brandmelder durch kontinuierliche, autonome Detektion für mehr Zuverlässigkeit. Die automatisierte Disturbance-Free Testing (DFT)-Technologie führt rund um die Uhr Selbst-Checks durch und reduziert so mögliche Systemausfallzeiten. Die Smoke Entry Supervision (SES)-Technologie überwacht die Raucheintrittsöffnung in Echtzeit, so dass Betreiber unmittelbar eingreifen können – bevor sich kritische Situationen entwickeln. Darüber hinaus minimiert die ASAplus (Advanced Signal Analysis)-Technologie Fehlalarme, indem sie optische Mehrwellenlängen-Sensorik mit dualer thermischer Detektion vereint. Damit werden auch unnötige Evakuierungsmaßnahmen vermieden. Die vollständig IoT-fähigen Brandmelder sind mit cloudbasierten Anwendungen kompatibel – wie etwa mit den Building X Fire Apps von Siemens. Die genannten Funktionen liefern Facility-Teams sowie Serviceanbietern relevante, nutzbare Dateneinblicke und ermöglichen Echtzeitüberwachung, Ferndiagnosen und vorausschauende Instandhaltung. 
Rechenzentren sehen sich aufgrund der hohen Dichte elektrischer Systeme und der Notwendigkeit eines unterbrechungsfreien Betriebs mit besonderen Anforderungen an den Brandschutz konfrontiert. Dazu zählen etwa Überhitzung und elektrische Fehlfunktionen. Die Brandmelder Sinteso Nova und Cerberus Nova tragen nicht nur dazu bei, kritische IT- und Elektroinfrastrukturen verfügbarer zu machen, sondern geben auch mehr Einblicke in den Zustand der Systeme. Automatisierte Selbst-Checks, cloudbasierte Überwachung und vorausschauende Wartung ermöglichen es Facility-Teams, schnell und proaktiv zu reagieren. So lassen sich Störungen reduzieren, während diese kritischen Anlagen gleichzeitig effizient geschützt werden. 
Andere Branchen, wie beispielsweise das Hochschulwesen und der gewerbliche Immobilienbereich, betreiben häufig mehrere, räumlich verteilte Gebäude. Hier ist es ein zentralisiertes Brandschutzmanagement besonders essenziell. Die Brandmelder Sinteso Nova und Cerberus Nova unterstützen Facility-Teams dabei, über alle Standorte hinweg einheitliche Schutzstandards sicherzustellen, indem sie Anlagen kontinuierlich überwachen, das Risiko unnötiger Betriebsunterbrechungen reduzieren und eine proaktive Wartung unterstützen. Dieser ganzheitliche Ansatz schafft Transparenz über weit verteilte Gebäude und sorgt für zuverlässige und resiliente Betriebsabläufe über das gesamte Portfolio hinweg. 
„Die Einführung unseres Brandmeldeportfolios Sinteso Nova und Cerberus Nova ist ein Meilenstein, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass Alarme so präzise wie möglich sind. Durch den Übergang von periodischen Checks hin zu kontinuierlichen, datenbasierten und selbstüberwachenden Systemen, schaffen wir die Grundlage für wirklich menschenzentrierte, autonome Gebäude. Indem Tests automatisiert, sowie Echtzeiteinblicke und Fernzugriffe möglich sind, schützen diese Lösungen nicht nur Menschen, sondern entlasten auch gleichzeitig das Personal. So können sich Mitarbeiter auf strategisch-relevante Aufgaben konzentrieren. Das neue Portfolio steht nicht nur für Innovation – sondern für intelligentere, sicherere und effizientere Betriebsabläufe“, sagt Peter Nebiker, Head of Fire Safety bei Siemens Smart Infrastructure Buildings. 

Das Brandmeldeportfolio Sinteso Nova und Cerberus Nova transformiert den Brandschutz in einen proaktiven, intelligenten Ansatz und ebnet den Weg für menschenzentrierte autonome Gebäude.

Unabhängig von der Branche stehen die Brandmelder Sinteso Nova und Cerberus Nova für einen neuen, zukunftsweisenden Ansatz im Brandschutz. Sie ermöglichen es, schrittweise zu modernisieren, während sie gleichzeitig kontinuierlichen Schutz bieten – sowohl in Neubauten als auch in Bestandsgebäuden. Dabei bleiben bestehende Brandmeldezentralen kompatibel, sodass es nicht erforderlich ist, Anlagen vollständig auszutauschen. Dank einer Plug-and-Play-Integration – einschließlich der automatischen Übernahme konfigurierter Einstellungen – ermöglichen die Systeme es, nahtlos zu modernisieren und reduzieren zugleich Installationsaufwand sowie Risiken. 
Die Melder tragen das Produktlabel Siemens EcoTech, das für mehr Transparenz in Bezug auf Nachhaltigkeit sorgt. Das Portfolio besteht nicht nur aus recycelten Kunststoffen, sondern fördert auch ein umweltbewusstes Design, Ressourceneffizienz sowie Prinzipien der Kreislaufwirtschaft. Die Brandmelder Sinteso Nova und Cerberus Nova sind Teil des Siemens Xcelerator Portfolios, einer offenen digitalen Business-Plattform, die es Kunden ermöglicht, ihre digitale Transformation einfacher, schneller und skalierbar umzusetzen. Das Angebot wurde in der Schweiz entwickelt, wo sich auch die Produktionsstätte befindet. 
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Um diese Aktivitäten zu schützen, fördern wir ganzheitliche Cybersicherheit, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30. September 2025 hatte das Geschäft weltweit rund 79.400 Beschäftigte.
Mehr
Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Als führendes Unternehmen im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI - einschließlich generativer KI - auf reale Anwendungen zu übertragen und entwickelt KI-Lösungen für Kunden aller Branchen, die einen echten Mehrwert bieten. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig. Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 78,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 10,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2025 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 318.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Maike Wagner

+41 79 448 9214