Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung22. Dezember 2025Siemens MobilityMünchen
Mit Schwung ins neue Jahr: Vectron erhält 230-km/h-Zulassung für den Personenverkehr
Die Vectron-Lokomotive von Siemens Mobility hat von der Europäischen
Eisenbahnagentur (ERA) die Zulassung für den Personenverkehr mit bis zu 230
km/h erhalten. Damit ist der Vectron die erste moderne Lokomotive mit
entsprechender Freigabe. Die Zulassung umfasst Deutschland, Österreich,
Tschechien, die Slowakei, Polen und Ungarn. Eine Zulassung für Dänemark ist in
Vorbereitung und soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Der erste Betreiber
der von der Zulassung profitiert ist das tschechische Verkehrsunternehmen České
dráhy (ČD). Das Unternehmen hatte Anfang 2022 50 Vectron MS Mehrsystem-Lokomotiven
bestellt, die Auslieferung der Fahrzeuge ist bereits in Umsetzung. Der Einsatz
ab 1. Januar 2026 ist vorgesehen.
„Diese Zulassung setzt einen neuen Maßstab: Der Vectron ist die erste moderne Lokomotive, die im Personenverkehr mit bis zu 230 km/h zugelassen
ist.“ sagt Steffen Bobsien, Vice President Locomotives und Passenger Coaches
bei Siemens Mobility. „Darauf sind wir stolz - denn sie erweitert das
Einsatzspektrum unserer bewährten Plattform im internationalen Personenverkehr
deutlich und schafft für Betreiber neue Möglichkeiten für schnelle,
grenzüberschreitende Verkehre.“
Die Lokomotiven sind mit European Train Control System (ETCS) 3.6 ausgestattet.
Dafür kommt bei den Fahrzeugen die ETCS On-Board-Unit Trainguard 200 OBU von
Siemens Mobility zum Einsatz. Zusätzlich verfügen die Fahrzeuge über die
jeweils erforderlichen nationalen Zugsicherungssysteme, um den Betrieb in den
zugelassenen Ländern zu ermöglichen. Dank des modularen Plattformansatzes des
Vectron konnte der Geschwindigkeitsbereich mit minimalem Aufwand erweitert
werden. Die wichtigste
technische Änderung ist eine Anpassung der Getriebeübersetzung.
Bis heute hat
Siemens Mobility Lokomotiven der Vectron Familie an über 110 Kunden verkauft,
insgesamt mehr als 2.800 Einheiten, und die Flotte hat im Betrieb etwa 1,3
Milliarden Kilometer zurückgelegt. Lokomotiven auf Basis der Vectron-Plattform
sind für den Betrieb in 20 europäischen Ländern zugelassen.
For this press release
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen und durch den Einsatz industrieller KI ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 12,4 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 43.400 Menschen weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.com/mobility