Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung05. November 2025Siemens AGMunich
Siemens und SBB unterzeichnen langfristigen Rahmenvertrag zur Digitalisierung Schweizer Stellwerke
Siemens Mobility
und die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) treiben die Digitalisierung der
Stellwerke in der Schweiz voran: Beide Unternehmen haben einen strategischen
Rahmenvertrag unterzeichnet, der den Grundstein für ein moderneres, leistungsfähigeres
Bahnnetz legt. Mit Signaling X wird die Stellwerks-Logik intelligent in
zentrale Datenzentren verlagert, wodurch der Bahnbetrieb von Grund auf
digitalisiert wird. Ziel ist es, die Kapazitäten zu erhöhen und eine zukunftsfähige
und effiziente Mobilitätsinfrastruktur zu schaffen. Der Rahmenvertrag umfasst
den Bau digitaler Stellwerke, inklusive Hard- und Software sowie umfassende
Dienstleistungen wie Entwicklung, Schulungen und Support. Er läuft zunächst
zehn Jahre und kann drei Mal um jeweils fünf Jahre verlängert werden.
Zusätzlich sind 25 Jahre Wartung vereinbart, um den reibungslosen und
zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Insgesamt sollen rund 500 Stellwerke
modernisiert werden. Etwa 80 Prozent der bestehenden Anlagen sollen in den
nächsten 20 Jahren ersetzt werden. Die ersten Inbetriebnahmen sind ab 2029 geplant.
Innerhalb des Rahmenvertrages werden die Aufträge für die Lieferung von
einzelnen Stellwerken fortlaufend vergeben.
Michael Peter, CEO Siemens Mobility GmbH: „Wir freuen uns, gemeinsam
mit der SBB die Zukunft der Schweizer Bahnlandschaft zu gestalten. Im Zentrum
dieser Transformation stehen virtuelle Stellwerke: Sie verlagern die
Stellwerks-Logik mit Signaling X intelligent
in zentrale Datenzentren und digitalisieren so den Bahnbetrieb von
Grund auf. Diese wegweisende Technologie erhöht nicht nur signifikant die
Kapazität und Zuverlässigkeit des Netzes, sondern leistet auch einen
entscheidenden Beitrag zu den Klimazielen der SBB. Mit einer garantierten Systemverfügbarkeit
von bis zu 100 Prozent tragen wir zum gemeinsamen Ziel bei: Mehr Züge in
kürzeren Abständen für Personen- und Güterverkehr in der Schweiz.“
Siemens Mobility
ist mit seiner gesamten Wertschöpfungskette seit Jahrzehnten fest in der
Schweiz verankert und ein bewährter Partner der Schweizerischen Bundesbahnen
(SBB). Das Unternehmen hat seine Kompetenz in einer Vielzahl von Inbetriebnahmen
im Bereich der Leit- und Sicherungstechnik unter Beweis gestellt – auch bei
hochkomplexen Anlagen. Erfahrene lokale Mitarbeitende decken den gesamten
Lebenszyklus ab, einschließlich Entwicklung, Projektierung, Produktion,
Montage, Inbetriebnahme, Support, Obsoleszenzmanagement und Ersatzteillogistik.
Diese umfassende Kompetenz ist ein bedeutender Erfolgsfaktor für die
langfristige Partnerschaft mit der SBB.
Siemens Mobility
verfügt zudem über eine große installierte Basis bei der SBB und hat für diese
Plattformen einen klaren evolutionären Migrationspfad in Richtung der
Zielarchitektur entwickelt. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die bestehende
Infrastruktur effizient und nachhaltig in die zukünftigen Ziele der SBB
überführt werden kann. Siemens Mobility und ihre Vorgängerfirmen haben in den
letzten 100 Jahren bewiesen, dass sie langfristigen Verpflichtungen erfolgreich
und zuverlässig nachkommen.
Das Streckennetz
der SBB umfasst 3.266 Kilometer und ist damit das größte normalspurige Netz in
der Schweiz, das sowohl für den Personen- als auch für den Güterverkehr
betrieben wird.
Für diese Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Social Media
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen und durch den Einsatz industrieller künstlicher Intelligenz ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2024, das am 30. September 2024 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 11,4 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 41.900 Menschen weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.siemens.com/mobility