[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung03. März 2025Digital IndustriesNürnberg
Siemens revolutioniert mit Danobat und autonox die Bearbeitungsrobotik
durch die Einführung des Sinumerik Machine Tool Robot
Präzision neu definiert: Der Sinumerik Machine Tool Robot von Siemens bietet eine bis zu 300 Prozent erhöhte Bahngenauigkeit für anspruchsvolle Fertigungsprozesse.
Produktivitätssteigerung und Flexibilität: Innovative Regelungskonzepte ermöglichen eine Produktivitätssteigerung von bis zu 40 Prozent und eröffnen neue Anwendungsfelder.
Starke Partnerschaften: autonox und Danobat integrieren als erste Partner den Sinumerik Machine Tool Robot in ihre hochpräzisen Roboterlösungen.
Siemens führt mit dem Sinumerik Machine Tool Robot (MTR) eine Innovation
im Bereich der Industrierobotik in den Markt ein. Die bahnbrechende Technologie
markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Präzision und Produktivität von
Robotern und eröffnet neue Anwendungsfelder in der Fertigungsindustrie.
Präzision neu definiert: Der Sinumerik Machine Tool Robot von Siemens bietet eine bis zu 300 Prozent erhöhte Bahngenauigkeit für anspruchsvolle Fertigungsprozesse.
Produktivitätssteigerung und Flexibilität: Innovative Regelungskonzepte ermöglichen eine Produktivitätssteigerung von bis zu 40 Prozent und eröffnen neue Anwendungsfelder.
Starke Partnerschaften: autonox und Danobat integrieren als erste Partner den Sinumerik Machine Tool Robot in ihre hochpräzisen Roboterlösungen.
Siemens führt mit dem Sinumerik Machine Tool Robot (MTR) eine Innovation
im Bereich der Industrierobotik in den Markt ein. Die bahnbrechende Technologie
markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Präzision und Produktivität von
Robotern und eröffnet neue Anwendungsfelder in der Fertigungsindustrie.
Der Sinumerik Machine Tool Robot wird mit der „Digital Native CNC“ Sinumerik One von Siemens gesteuert.
Mit dem Sinumerik Machine Tool Robot erweitert Siemens die im Markt
bereits erfolgreiche Lösung Sinumerik Run MyRobot /Direct Control um neue
Funktionen und Robotertypen. MTR ermöglicht einen großen Genauigkeits- und
Produktivitätssprung im gesamten Arbeitsraum. MTR basiert auf einem
intelligenten Regelungskonzept, welches Industrierobotern Eigenschaften von
Werkzeugmaschinen verleiht. Dies ermöglicht hochgenaue Bahn-Anwendungen, selbst
bei der Bearbeitung von harten und zähen Materialien wie Stahl, deren Werkstoff-Zähigkeit
die Zerspanungskräfte erhöht und mehr Dämpfung erfordert. Im Vergleich zu
herkömmlichen Industrierobotern bietet der MTR eine 200-300 Prozent erhöhte
Bahngenauigkeit und eine signifikant höhere dynamische Steifigkeit, was diese
Herausforderungen meistert. Diese Eigenschaften machen den MTR ideal für
Branchen wie Aerospace and Defense, Automotive und viele weitere hoch-genaue
Roboter-Applikationen, darunter Nachbearbeitung von 3D gedruckten Metallteilen.
Zusätzlich zur verbesserten Genauigkeit bringt das neue Regelungskonzept
eine Produktivitätssteigerung von 20-40 Prozent mit sich. Dies macht den MTR
auch für Anwendungen ohne Prozesskräfte, wie Wasserstrahlschneiden und
Laserschneiden, besonders attraktiv. MTR wird mit der „Digital Native CNC“ Sinumerik
One von Siemens gesteuert. Durch ihren digitalen Zwilling ist sie das
Schlüsselelement für die digitale Transformation und hilft Arbeitsprozesse
vollständig virtuell zu simulieren und zu testen. Sinumerik One ist Teil von
Siemens Xcelerator, der offenen, digitalen Business Plattform von Siemens.
Die ersten mechanischen Partner, die den MTR in ihre Roboter
integrieren, sind autonox und Danobat.
autonox Robotics: Ein bewährter Partner für
innovative Lösungen
autonox Robotics ist ein langjähriger Partner des Sinumerik Run MyRobot
Ökosystems. Das Unternehmen ist bekannt für seine zuverlässigen und
leistungsfähigen Roboterlösungen, die in zahlreichen Industriezweigen weltweit
zum Einsatz kommen. autonox bietet seinen Kunden durch spezielle
CNC-Robotermechaniken präzisere und effizientere Bearbeitungslösungen an.
Einer der beiden ersten Partner, die den Sinumerik MTR in ihre Roboter integrieren ist autonox.
Durch die Partnerschaft mit Siemens und die Integration des Sinumerik MTR kann Danobat seine Position als einer der führenden Anbieter von hochpräzisen Roboterlösungen weiter stärken und neue Marktsegmente erschließen.
Danobat: Ein neuer Akteur auf dem hoch-genauen CNC
Robotik Markt
Danobat, ein internationales Konsortium und neuer Partner von Siemens,
bietet ein Portfolio von MTR-Robotern an, das von einer kompakten Version mit
einer Traglast von bis zu 220 kg und einer Reichweite von 2,6 m bis zu einem
robusten Modell mit einer Traglast von bis zu 520 kg und einer Reichweite von
3,6 m reicht. Diese Roboter vereinen die Präzision und Stabilität einer
Werkzeugmaschine mit der Agilität und Flexibilität eines Sechs-Achs-Roboters
und eröffnen neue Fertigungsmöglichkeiten für anspruchsvolle Branchen wie Luft-
und Raumfahrt, Elektromobilität und Energie. Durch die Partnerschaft mit
Siemens und die Integration des MTR kann Danobat seine Position als einer der
führenden Anbieter von hochpräzisen Roboterlösungen weiter stärken und neue
Marktsegmente erschließen.
Die innovative Technologie des Machine Tool Robots wird auf der JEC und EMO-Messe
am Stand von Danobat und Siemens, sowie auf der Automatica Messe am Stand von Siemens
vorgestellt.
Der
Sinumerik Machine Tool Robot ist derzeit in Europa und Asien erhältlich.
Siemens Digital Industries (DI) befähigt Unternehmen jeder Größe in der Prozess- und diskreten Fertigungsindustrie, ihre digitale und nachhaltige Transformation über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu beschleunigen. Das innovative Automatisierungs- und Softwareportfolio von Siemens revolutioniert das Design, die Umsetzung und Optimierung von Produkten und Produktion. Und mit Siemens Xcelerator – der offenen digitalen Business-Plattform – wird dieser Prozess noch einfacher, schneller und skalierbarer. Gemeinsam mit unseren Partnern und unserem Ökosystem ermöglicht Siemens Digital Industries seinen Kunden, eine nachhaltige Digital Enterprise zu werden. Siemens Digital Industries beschäftigt weltweit rund 70.000 Mitarbeiter.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig.
Im Geschäftsjahr 2024, das am 30. September 2024 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 75,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 9,0 Milliarden Euro. Zum 30.09.2024 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 312.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.