Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung15. Januar 2025Smart InfrastructureZug (Schweiz)
Siemens treibt Italiens Mobilitätswende mit wichtigen Elektrifizierungsprojekten voran
73 Ladepunkte für Autolinee Toscane S.p.A.
Siemens eMobility elektrifiziert mehrere
Busdepots für Autolinee Toscane, einen großen öffentlichen Verkehrsbetreiber
und Teil der RATP DEV Italia Gruppe, in den Städten Florenz, Prato und Lucca,
um den Einsatz der emissionsfreien Busflotte des Unternehmens zu unterstützen.
Mit der innovativen Ladeinfrastrukturtechnologie von Siemens wird ein
effizienter und zuverlässiger Betrieb im öffentlichen Verkehrsnetz der Toskana
sichergestellt.
Das Projekt umfasst insgesamt 73 SICHARGE
UC-Ladepunkte, die in der Lage sind, Elektrofahrzeugen 100 und 150 kW Leistung
zuzuführen. Darüber hinaus liefert Siemens Mittel- und
Niederspannungsverteilungssysteme mit IoT-fähigen Schaltern, um eine zuverlässige
und transparente Energieversorgung zu gewährleisten. Siemens eMobility stellt
auch DepotFinity, eine Softwareplattform zur Überwachung, Berichterstattung,
Programmierung und Verwaltung der Ladevorgänge in den Depots, bereit. Die
Hauptvorteile für Autolinee Toscane sind die Überwachung der Ladevorgänge mit
der Implementierung optimierter Smart-Charging-Ladelogiken für Lasten basierend
auf dem Service des Betreibers, die Vorkonditionierungsfunktionalität der
Fahrzeugbatterien und die Meldung über die von jedem einzelnen Fahrzeug
zurückgelegten Kilometer.

IPLANET, ein führender Anbieter von Lösungen für die Energiewende, hat Siemens eMobility damit beauftragt, über 120 Logistikstandorte mit einer fortschrittlichen Ladeinfrastruktur auszustatten. © Siemens AG
Fortschrittliche Ladeinfrastruktur für 120 IPLANET-Servicestationen
In einem weiteren Projekt hat IPLANET, ein
führender Anbieter von Lösungen für die Energiewende, Siemens eMobility damit
beauftragt, über 120 Logistikstandorte mit einer fortschrittlichen
Ladeinfrastruktur auszustatten. Diese werden integrierte Point-of-Sales (POS)-Systeme
gemäß der Richtlinie über den Aufbau der Infrastruktur für alternative
Kraftstoffe (AFIR), Aktivierung über App oder QR-Code und interaktive
Bildschirme zur Barrierefreiheit für Nutzer mit Behinderungen umfassen. Das
Netzwerk besteht aus hunderten von 300-400 kW Ladepunkten, die alle über
unabhängige Kommunikationskanäle fernüberwacht werden, um eine hohe
Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit zu gewährleisten.
Die Standorte beinhalten auch Siemens Mittel-
und Niederspannungsverteilungs-systeme, skalierbare kompakte
Transformatorstationen und Telesteuerungs-fähigkeiten, die eine Integration
erneuerbarer Energiequellen ermöglichen. Darüber hinaus sind einige der
schlüsselfertigen Servicebereiche, einschließlich Photovoltaikanlagen,
Batteriespeichersysteme (BESS) für Parkplätze und Einrichtungen für das Laden
von Schwerlast-Elektrofahrzeugen (eTrucks), bereits in Betrieb.
„Gemeinsam nachhaltige Mobilität gestalten“
„Projekte wie diese unterstreichen das
Ziel von Siemens eMobility, nachhaltige Mobilität in den Alltag zu integrieren.
Durch die Kombination modernster Technologie und starker Partnerschaften helfen
wir dabei, die Transport- und Logistikbranchen für eine nachhaltigere Zukunft
zu transformieren“, sagte Markus Mildner,
CEO von Siemens eMobility.
Das Portfolio von Siemens eMobility umfasst
IoT-vernetzte Hardware, Software und Services für Wechsel- und
Gleichstromladen, und unterstützt Anwendungen von 11 kW bis 1 MW. Mit einem
starken Fokus auf den stark wachsenden eBus- und eTruck-Markt setzt das
Unternehmen weiterhin Maßstäbe bei der Bereitstellung umfassender Lösungen, die
auf die vielfältigen Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind.
Mit über 100.000 installierten Ladepunkten und
800 abgeschlossenen Projekten in mehr als 60 Ländern verbindet Siemens
eMobility globale Expertise mit lokaler Umsetzung. Die Partnerschaften mit
Autolinee Toscane und IPLANET bekräftigen das Engagement für Innovation,
Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit bei der Bereitstellung wirkungsvoller
eMobility-Lösungen.
Für diese Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf X
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30. September 2024 hatte das Geschäft weltweit rund 78.500 Beschäftigte.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig.
Im Geschäftsjahr 2024, das am 30. September 2024 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 75,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 9,0 Milliarden Euro. Zum 30.09.2024 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 312.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Im Geschäftsjahr 2024, das am 30. September 2024 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 75,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 9,0 Milliarden Euro. Zum 30.09.2024 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 312.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Reference Number: HQSIPR202501087078DE