[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung26. September 2024Siemens MobilityMünchen
RS Lease erweitert Flotte mit bis zu 65 neuen Vectrons
30 Fixabrufe, verschiedene Varianten –
Flotte kann auf 155 Loks wachsen
RS Lease, der führende private Vermieter von Schienenfahrzeugen der Slowakei und
Siemens Mobility haben einen Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 65
Vectron Loks unterzeichnet. Die Vereinbarung beinhaltet einen Fixabruf von 30
Lokomotiven der Bauart Vectron MS, optional können weitere 35 Loks der
Varianten Vectron Multi System und Vectron Dual Mode geordert werden.
30 Fixabrufe, verschiedene Varianten –
Flotte kann auf 155 Loks wachsen
RS Lease, der führende private Vermieter von Schienenfahrzeugen der Slowakei und
Siemens Mobility haben einen Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 65
Vectron Loks unterzeichnet. Die Vereinbarung beinhaltet einen Fixabruf von 30
Lokomotiven der Bauart Vectron MS, optional können weitere 35 Loks der
Varianten Vectron Multi System und Vectron Dual Mode geordert werden.
Vectron
MS Lokomotive
Tibor
Cunderlik, CEO RS Lease: „Im Jahr 2017 haben wir uns für eine strategische Zusammenarbeit mit
Siemens im Bereich der Lokomotiven entschieden. Diese Partnerschaft ermöglicht
es uns, unseren Kunden in der gesamten zentraleuropäischen Region die
modernsten und technologisch fortschrittlichsten Lokomotiven anzubieten.
Vectron-Lokomotiven tragen zur Verbesserung der Eisenbahndienstleistungen bei
und haben die Sicherheit des Schienenverkehrs auf ein völlig neues Niveau
gehoben.“
Steffen Bobsien, Head of Locomotives and
Coaches Siemens Mobility: „RS Lease leistet mit ihrer flexibel einsetzbaren Vectron Flotte schon
heute einen wichtigen Beitrag für noch attraktivere Mobilitätsangebote auf der
umweltfreundlichen Schiene. Ob klimaschonende Logistikketten oder moderner
Personenverkehr: Wir unterstützen den geplanten Wachstumskurs von RS Lease mit
weiteren Loks.”
Die neuen
Vectron-Lokomotiven verfügen über eine maximale Leistung von bis zu 6,4 MW und
eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 200 km/h. Sie
ergänzen die bestehende RS-Lease-Flotte von Vectron MS. Die Produktion der
neuen Lokomotiven erfolgt im Siemens Mobility-Werk in München-Allach, die
Fahrwerke stammen aus dem Weltkompetenzzentrum in Graz.
Schon heute
betreibt RS-Lease eine moderne Flotte von etwa 90 Vectron MS Loks. Durch den
nun abgeschlossenen Vertrag kann RS Lease seine Flotte auf bis zu 155 Loks
erweitern.
Für die bereits
bestehende Flotte gilt eine full-service Wartungsvereinbarung zwischen RS-Lease
und Siemens Mobility. Es werden Gespräche geführt, um diesen Vertrag auf die
neuen Fahrzeuge auszuweiten.
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 10,5 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 39.800 Menschen weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.com/mobility