Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

SBB Cargo International beauftragt SüdLeasing mit Bestellung weiterer 20 Vectron-Lokomotiven mit XLoad von Siemens Mobility

Fotoquelle: SBB Cargo International

„Wir freuen uns über die Erweiterung der Vectron-Flotte von SBB Cargo International und bedanken uns für das Vertrauen in uns und unsere Lokomotive. Mit der Erweiterung der Flotte und der erhöhten Anhängelast durch XLoad kann unser Kunde den Alpenraum noch effizienter bedienen“, sagt Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock von Siemens Mobility. „Mit diesem Auftrag erhöht sich die Anzahl der in die Schweiz verkauften Vectrons auf insgesamt 180 Fahrzeuge.“
„Für uns ist Vectron die ideale Lokomotive, um interoperabel zwischen den Niederlanden und Italien eingesetzt zu werden. Auch hier wird das Zusatzfeature XLoad zum Einsatz kommen. Damit sind wir in der Lage, längere und schwerere Züge in Einzeltraktion durch die Alpen zu fahren und kommen so um die Nutzung einer kostspieligeren sechsachsigen Lok herum“, sagt Sven Flore, CEO SBB Cargo International AG.
Die insgesamt 20 neuen Lokomotiven werden von SBB Cargo International für den alpenquerenden Verkehr eingesetzt. Insgesamt verfügt das Unternehmen nun über 78 Vectron-Lokomotiven. Die Zulassung wird den Betrieb in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Italien und den Niederlanden ermöglichen. Alle Lokomotiven sind mit dem europäischen Zugsicherungssystem ETCS BL3 sowie mit den notwendigen nationalen Zugsicherungssystemen ausgestattet. 
Zusammen mit dem oben genannten Festabruf hat Siemens Mobility fast 2.500 Lokomotiven aus der Vectron-Familie an 97 Kunden in 16 Ländern verkauft. Die Flotte hat bisher eine Gesamtlaufleistung von fast einer Milliarde Kilometern absolviert und beweist täglich ihre Leistungsfähigkeit. Die Lokomotiven der Vectron-Plattform sind in 20 europäischen Ländern für den Betrieb zugelassen.

Für diese Pressemitteilung

Folgen Sie uns auf X

Siemens Mobility is a separately managed company of Siemens AG. As a leader in intelligent transport solutions for more than 175 years, Siemens Mobility is constantly innovating its portfolio. Its core areas include rolling stock, rail automation and electrification, a comprehensive software portfolio, turnkey systems as well as related services. With digital products and solutions, Siemens Mobility is enabling mobility operators worldwide to make infrastructure intelligent, increase value sustainably over the entire lifecycle, enhance passenger experience and guarantee availability. In fiscal year 2023, which ended on September 30, 2023, Siemens Mobility posted revenue of €10.5 billion and employed around 39,800 people worldwide. Further information is available at: www.siemens.com/mobility
Mehr

Kontakt

Claas Belling

Siemens Mobility

+49 173 6901586