Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Nachhaltige und intelligente Infrastruktur in Zermatt 

Monte Rosa Hut 

Die Monte Rosa Hütte auf einer Höhe von 2883 m ü. M. ist eine der berühmtesten Berghütten der Schweiz. Die Hightech-Hütte ist seit ihrer Wiedereröffnung im Jahr 2010 mit Gebäudetechnik von Siemens ausgestattet. 2021 wurden 8,6 Tonnen Bleibatterien durch 2,7 Tonnen Lithiumbatterien ersetzt. Die kontinuierliche Online-Auswertung der Energieflüsse machte deutlich, dass eine neue Lösung erforderlich war, da die vorhandenen Bleibatterien bald das Ende ihrer Lebensdauer erreichen würden.   
Die Hütte ist weitgehend autark und deckt ihren Energiebedarf selbst. Mit dem Gebäudemanagementsystem Desigo CC als umfassende Vor-Ort-Lösung zur Verwaltung sämtlicher Systeme wie HLK, Beschattung, Beleuchtung, Strom, Brandschutz und Sicherheit, kann der Betreiber schnell die wichtigsten Anlagenwerte überprüfen, Raum-KPIs kontrollieren und mögliche Probleme beheben. 
Im Jahr 2024 wurde die offene und flexible IoT-Plattform «Building X» von Siemens eingeführt. Building X ist eine skalierbare digitale Gebäudeplattform zur Digitalisierung, Verwaltung und Optimierung des Gebäudebetriebs, die ein optimiertes Nutzererlebnis, bessere Leistung und mehr Nachhaltigkeit ermöglicht. 

Zermatt Bergbahnen AG 

Die Zermatt Bergbahnen AG ist das grösste Seilbahnunternehmen der Schweiz. Die Seilbahnstation «Matterhorn Glacier Paradise» auf 3883 m ü. M. ist die höchstgelegene Seilbahnstation Europas. Es bietet das ganze Jahr über Erlebnisse im Schnee und eine atemberaubende Aussicht auf 38 Viertausender. Das Matterhorn Summer Paradise bietet Fahrradstrecken, abenteuerliche Kickbike- und Dirt-Scooter-Abfahrten sowie 400 km Wanderwege. Im Winter bietet das Unternehmen zusammen mit Cervinia/Valtournenche 54 Lifte und insgesamt 360 Pistenkilometer an. 
Die Infrastruktur in bergigem und schwierigem Gelände muss aufgrund von Faktoren wie Höhe, niedrigen Sauerstoffwerten und wechselhaftem Wetter hohe Anforderungen erfüllen. Siemens und die Zermatt Bergbahnen verbindet eine langjährige, erfolgreiche Partnerschaft in den Bereichen Niederspannungsversorgung und modernste Steuerungslösungen, die mit der Fertigstellung der Matterhorn-Alpenüberquerung und der Verbindung vom Matterhorn Glacier Paradise nach Testa Grigia in Italien noch erweitert wurde. Die Lösungen von Siemens bieten vollständige Transparenz und Rückverfolgbarkeit des Systems und gewährleisten einen nahtlosen Überblick über das Energiemanagement der gesamten Infrastruktur. Dieses System stellt sicher, dass alle Energiewerte direkt an den Steuergeräten verwaltet und auf einem modernen Display/HMI oder SCADA grafisch dargestellt werden können.  Daten aus verschiedenen Subsystemen unterschiedlichster Hersteller können über standardisierte Schnittstellen einfach in das Gesamtsystem integriert werden. 

Gornergrat Railway and Matterhorn Gotthard Railway 

Die Gornergrat Bahn (GGB) und die Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) gehören zur BVZ-Gruppe mit insgesamt 10 Tochtergesellschaften. Die BVZ-Gruppe bietet in den Kantonen Wallis, Uri und Graubünden Dienstleistungen im öffentlichen Verkehr und Tourismus an. 
Die GGB hat das erste cloudbasierte Betriebsmodell 2017 eingeführt. Dieses wird von Siemens Mobility unterstützt und gewährleistet einen nahtlosen und zuverlässigen Betrieb. Mit diesem innovativen Ansatz wird eine Serverinfrastruktur vor Ort überflüssig und die Fernverwaltung wichtiger Systeme ermöglicht. Das integrierte Kontroll- und Informationssystem «Iltis» erhöht die betriebliche Effizienz und Sicherheit. Dieses System ermöglicht die Remote-Steuerung von Signalen, die Überwachung des Betriebs und die Verwaltung von Fahrgastinformationssystemen. 
Eine weitere Weltpremiere im Jahr 2023: Mit Controlguide® TrackOps Depot wurde das erste Depot-Leitsystem in der Cloud für die Matterhorn Gotthard Bahn eingeführt. Controlguide® TrackOps Depot ist eine innovative Depotsteuerungslösung, die die lokale Verwaltung von Rangieraktivitäten und die Rationalisierung des Depots ermöglicht. Mithilfe von cloudbasierten Technologien konnte Siemens flexible und skalierbare Depotsteuerungslösungen anbieten, um ein effizientes Management des Bahnbetriebs zu gewährleisten. Für die Depotsteuerung wurden Tablet-Steuerschnittstellen eingeführt, die eine vereinfachte und effiziente Steuerung der Rangiertätigkeiten direkt vom Feld aus ermöglichen. 
Press Folders

Folgen Sie uns auf X

Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet.
Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Marc Estermann

Siemens Schweiz AG

+41 795451337

Aynur Saltik

Siemens AG

+49 (172) 7278622