Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens Mobility führt erstmals modernes Zugssicherungssystem ETCS Level 2 in Finnland ein

Andre Rodenbeck, CEO von Rail Infrastructure bei Siemens Mobility sagte: "Wir freuen uns sehr, dass Fintraffic Railway und das Digirail-Programm uns als Hauptpartner für die Implementierung der ersten ETCS-Linie Finnlands ausgewählt haben.  Gemeinsam werden wir die Zukunft des Bahnverkehrs gestalten. Dieses Technik-Upgrade verspricht eine höhere Kapazität, verbesserte Pünktlichkeit, weniger Störungen, erhöhte Sicherheit und ein umweltfreundlicheres, effizienteres Eisenbahnnetz. Wir sind stolz auf die Partnerschaft und darauf, dass wir das finnische Eisenbahnnetz modernisieren werden."
Sanna Järvenpää, CEO von Fintraffic Railway Ltd., kommentierte: "Fintraffic treibt die Transformation im Eisenbahnsektor voran. Das Digirail-Projekt stellt eine entscheidende Investition zur Aufrechterhaltung des Servicelevels, zur Erhöhung der Kapazität sowie zur Verbesserung von Pünktlichkeit und Sicherheit dar. Der Vertrag mit Siemens Mobility markiert einen bedeutenden Schritt im technologischen Wandel der finnischen Eisenbahnen. Fintraffic, zusammen Digirail und weiteren Partnern, freut sich darauf, mit den Experten von Siemens Mobility zusammenzuarbeiten, um die Zukunft der Eisenbahnen zu gestalten."
Die erste Phase des finnischen Digirail-Projekts, das auf dem Abschnitt Lielahti-Rauma/Pori umgesetzt wird, umfasst 191 Kilometer Strecke und führt ein modernes, funkgesteuertes ETCS-System ein: basierend nur auf virtuellen Signalen und inklusive Hybrid Train Detection [HTD], das auf virtuellen Streckenabschnitten basiert. HTD ermöglicht dadurch eine höhere Zugdichte und schafft damit eine höhere Kapazität. Hierbei wird es sich um die erste kommerzielle Strecke in Finnland handeln, die mit dieser fortschrittlichen Technologie ausgestattet wird. Das Projekt beginnt 2024, Tests und die anschließende Inbetriebnahme werden bis 2027 erfolgen.
Digirail: Modernisierung des finnischen Zugsicherungssystem
Das finnische Digirail-Projekt hat zum Ziel, das Zugsicherungssystem des Landes zu transformieren, indem es ETCS für eine verbesserte Interoperabilität einführt. Unter Führung des Verkehrs- und Kommunikationsministeriums bringt Digirail Regierungsbehörden und verschiedene Stakeholder zusammen, um ETCS landesweit umzusetzen. Das Digirail Programm umfasst die Aufrüstung bestehender Strecken und die Entwicklung zukünftiger Abschnitte in Zusammenarbeit mit der Industrie. Ziel ist es dabei, das Transportsystem Finnlands mit einer funkgesteuerten ETCS-Implementierung zu revolutionieren, das zukünftig auf dem Future Railway Mobile Communication System [FRMCS]-Netzwerk basiert.
Siemens Mobility rüstet Züge für ETCS-Tests aus
Kürzlich hat Siemens Mobility gemeinsam mit dem finnischen Schienenfahrzeugeigentümer Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy eine Partnerschaft geschlossen, um im Rahmen des finnischen DigiRail-Projekts erste Tests von ETCS in Finnland durchzuführen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden zwei Triebzug-Einheiten mit Trainguard OBU und Automated Train Operation (ATO) über ETCS ausgestattet, was die ersten ETCS-Tests in Finnland gemäß der neuesten europäischen technischen Spezifikation TSI 2023 darstellt. Damit sollen die Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Schienenverkehrs verbessert werden, indem Vorteile wie Energieeinsparungen, Umweltschutz und erhöhte Streckenkapazität geboten werden.

Für diese Pressemitteilung

Press Folders

Follow us on X

Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 10,5 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 39.800 Menschen weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.com/mobility
Mehr

Kontakt

Moritz Krause

Siemens Mobility

+49 162 3480575