Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung20. Februar 2024Siemens AGMunich
Siemens Mobility schließt Rahmenvertrag mit Railpool über Lieferung von bis zu 250 Lokomotiven
„Die
neuerliche Erweiterung unserer modernen Flotte erfolgt mit zukunftsgerichtetem
Blick auf maximale betriebliche Flexibilität für unsere Kunden. Neben den
Mehrsystemlokomotiven für Ost-West-Verkehre führen wir unserem Angebot weitere
AC-Lokomotiven vor allem für den Skandinavischen Korridor und die DACH-Region
zu. Wie die MS-Loks sind auch die AC-Loks für den kommenden ETCS-Ausbau in
Europa perfekt gerüstet“, sagt Torsten Lehnert, CEO von Railpool.
„Wir
freuen uns sehr über die Fortsetzung unserer erfolgreichen Zusammenarbeit mit
Railpool. Folgeaufträge wie diese zeigen, dass unsere Lokomotiven im Betrieb
durch Qualität und herausragende Zuverlässigkeit überzeugen. Dank der
universellen Einsatzbarkeit des Vectron kann unser Kunde flexibel auf
Marktanforderungen reagieren und einen klimafreundlichen, grenzüberschreitenden
Schienenverkehr in Europa realisieren“, sagt Albrecht Neumann, CEO Rolling
Stock Siemens Mobility.
Die
Lokomotiven für Railpool verfügen über eine Leistung von 6,4 Megawatt und
erreichen variantenabhängig eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 230 km/h. Sie
sind zudem mit den erforderlichen nationalen Zugsicherungssystemen sowie mit
dem europäischen Zugsicherungssystem ETCS ausgestattet.
Zusammen
mit dem oben genannten Festabruf hat Siemens Mobility mehr als 2.400
Lokomotiven aus der Vectron Familie an 96 Kunden in 16 Ländern verkauft. Die
Flotte hat bisher eine Gesamtlaufleistung von mehr als 900 Millionen Kilometern
absolviert. Die Lokomotiven der Vectron-Plattform sind in 20 europäischen
Ländern für den Betrieb zugelassen.
Zu dieser Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf X
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 10,5 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 39.800 Menschen weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.com/mobility
RAILPOOL ist einer der führenden Schienenfahrzeug-Vermieter mit echter Kompetenz für Full-Service aus einer Hand. Gegründet wurde das Unternehmen 2008 in München; es ist zwischenzeitlich in 19 europäischen Ländern aktiv.
Mit mehr als 600 Elektro- und Hybridlokomotiven sowie 148 Personenfahrzeugen (mit einer Investitionssumme von 2,6 Milliarden Euro) zählt Railpool zu den größten Anbietern in Europa. Die Railpool Flotte legt jedes Jahr 85.000.000 Kilometer zurück und liefert einen wichtigen Beitrag zur Verkehrsverlagerung auf die Schiene. Railpool verfügt sechs eigene Werkstätten und ein Lager mit mehr als 4.000 verschiedenen Ersatzteilen und Komponenten. www.railpool.eu