Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung19. Oktober 2023Siemens MobilityBamberg/Nürnberg
Franken-Thüringen-Express startet mit hochmodernen Siemens-Zügen durch
Der
neue, rote Desiro-HC geht für den Franken-Thüringen-Express in zwei Stufen an
den Start: Im Dezember 2023 nehmen 18 vierteilige Desiro-Neufahrzeuge auf vier
Linien in Franken und Südthüringen ihre Fahrt auf. Im Juni 2024 folgen acht
sechsteilige HC-Desiro-Züge, die mit einer Höchstgeschwindigkeit für Tempo 190
km/h und 634 Sitzplätzen für die Fahrt auf der Hochleistungstrasse VDE 8.1 (Verkehrsprojekt
Deutsche Einheit Nummer 8) in Richtung Erfurt neukonstruiert und ausgelegt
sind. Sie gehören damit zu den schnellsten Regionalzügen in Deutschland.
Die Einstiege der Fahrzeuge sind für die meist frequentierten Stationen der
Region mit 0,76 Meter Bahnsteighöhe optimiert.
Bärbel Fuchs,
Geschäftsführerin der BEG: „Fahrgäste im
Franken-Thüringen-Express dürfen sich nicht nur auf die neuen Züge mit mehr
Komfort freuen, sondern auf einen regelrechten Angebotssprung: Die Regionalzüge
fahren auf den meisten Linien häufiger als heute. Beispielsweise haben wir im
neuen Fahrplan 20 Prozent mehr Regionalexpresszüge für einen täglichen
Halbstundentakt zwischen Bamberg, Erlangen und Nürnberg bestellt und finanziert.
Und zwischen Bamberg und Kronach fahren künftig zwei Züge pro Stunde, so dass
sich auch hier für die meisten Stationen halbstündliche Verbindungen ergeben.
Ab Juni 2024 verbinden wir Coburg dann im Stundentakt über die Neubaustrecke
mit Bamberg und Nürnberg. Die neuen Züge schaffen dann auch fünfmal am Tag eine
äußerst schnelle Anbindung für Franken an Erfurt mit seinen interessanten
Anschlüssen in viele Teile Ost- und Norddeutschlands.“
Hansrüdiger Fritz,
Vorsitzender der Regionalleitung DB Regio Bayern: „Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2023
beginnt eine neue Ära für den Franken-Thüringen-Express. Mit den
neuen Fahrzeugen bauen
wir das Angebot auf der klimafreundlichen Schiene erheblich aus. Auf dem
aufkommensstarken Abschnitt Nürnberg-Bamberg bieten wir je Zugfahrt zwischen
100 und 200 Sitzplätze mehr. Gleichzeitig fährt am Tag jede halbe Stunde ein
Zug von Nürnberg nach Bamberg und zurück. Die Fahrgäste profitieren von mehr
Komfort, zum Beispiel WLAN und gutem Handyempfang. Wir freuen uns, dass wir
gemeinsam mit dem Freistaat Bayern und dem Freistaat Thüringen sowie Siemens
Mobility die Modernisierung unserer Fahrzeugflotte fortsetzen und im Juni 2024
sogar noch schnellere Züge einsetzen.“
Dr. Elmar Zeiler, Leiter des
Bereich Nahverkehrs- und Regionalzüge bei Siemens Mobility: „Siemens Mobility ist stolz, dass wir mit
unseren Desiro HC-Doppelstockzügen in unserer Heimatregion Franken und in
Südthüringen einen erheblichen Beitrag zur Stärkung der Schiene und zur
Mobilitätswende beitragen. Die bewährten Desiro HC-Züge sind besonders
antriebsstark, komfortabel und bei den Fahrgästen sehr beliebt.“
Zwei-Stufen-Konzept: Auf diesen Strecken starten die Neufahrzeuge
Mit
dem Fahrplanwechsel im Dezember 2023 kommt der vierteilige
Desiro-HC als Standardfahrzeug auf folgenden Linien zum Einsatz:
- Regionalexpress Nürnberg-Bamberg-Würzburg/Saalfeld (im Abschnitt Nürnberg-Bamberg in Doppeltraktion, das heißt, dort fahren zwei Triebzüge aneinandergekoppelt)
- Regionalexpress Nürnberg-Bamberg-Coburg/Saalfeld (im Abschnitt Nürnberg-Lichtenfels ebenfalls in Doppeltraktion)
- Regionalbahn Bamberg-Kronach (bis Juni 2024 noch im Mischverkehr mit den heutigen Fahrzeugen)
- Die Regionalexpress-Linie Nürnberg-Bamberg-Coburg über die Neubaustrecke VDE 8.1 fährt noch bis Juni 2024 mit den bisherigen Doppelstockzügen weiter.
Mit
dem kleinen Fahrplanwechsel ab Juni 2024 fahren die besonders leistungsstarken sechsteiligen Desiro-HC-Züge
auf den Regionalexpress-Linien
auf der Strecke Nürnberg-Bamberg-Coburg-Sonneberg/Erfurt (über die Hochleistungstrasse VDE 8.1). Die zweistufige Inbetriebnahme trägt der Komplexität
der Neufahrzeugentwicklung für diese besondere Strecke Rechnung.
Hinweis: Vom 10. bis 16. Dezember finden noch
Baumaßnahmen zwischen Bamberg und Nürnberg statt (ersatzweise sind dann Busse
unterwegs). In dieser Zeit fahren die neuen Züge nicht auf diesem
Streckenabschnitt, sondern nur auf den verbleibenden Strecken des
Franken-Thüringen-Express.
Weitere Informationen
Die Deutsche Bahn hält weitere Informationen zum Franken-Thüringen-Express und Steckbriefe der neuen Züge auf ihren Internet-Seiten bereit.
Die Deutsche Bahn hält weitere Informationen zum Franken-Thüringen-Express und Steckbriefe der neuen Züge auf ihren Internet-Seiten bereit.
Der
Franken-Thüringen-Express:
https://regional.bahn.de/regionen/bayern/ueber-uns/wir-und-unsere-partner/franken-thueringen-express
Steckbrief
Desiro-HC vierteilig:
https://assets.static-bahn.de/dam/jcr:ed258e4e-379b-4c86-aed7-f44dccb9b263/20230503_Steckbrief%20Desiro_HC_4tlg.pdf
Steckbrief
Desiro-HC sechsteilig:
https://assets.static-bahn.de/dam/jcr:6121d2ef-d2f5-433c-b5e4-f38fc0a02c39/20230505_Steckbrief%20Desiro_HC_6tlg.pdf
Zu dieser Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf X
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 38.200 Menschen weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.de/mobility.
Kontakt
Silke Thomson-Pottebohm
PressesprecherIn Siemens Mobility
+49 174 306 3307