Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens Mobility erhält Auftrag für weitere 27 moderne Elektrotriebzüge von der ÖBB

Desiro ML ÖBB

„Unser Desiro ML Züge sind sowohl bei Passagieren als auch bei Bahnbetreibern sehr beliebt“ sagt Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock bei Siemens Mobility. „Die Bestellung von 27 weiteren Desiro ML Zügen bringt die Siemens Flotte in Österreich auf über 270 Fahrzeuge. Wir freuen uns darüber, dass die ÖBB bei der Modernisierung ihrer Flotte weiterhin auf den Desiro ML setzt.“
Bereits ab 2025 bieten die neuen Fahrzeuge dann noch mehr Platz und Komfort auf den inneralpinen Strecken. Damit wird der Umstieg vom Auto in die Bahn und auf die Schiene für Fahrgäste & Pendler:innen noch attraktiver. 
Der neue Zug für den inneralpinen Verkehr im Detail:
  • Maximalgeschwindigkeit: 160 km/h
  • Zuglänge: 75 m (dreiteilige Garnitur)
  • Sitzplatzkapazität: rund 220
  • Fahrradstellplätze: bis zu 24 
  • Einstiegtüren pro Seite: 6 
  • 2 WCs, eines davon barrierefrei und mit Wickeltisch ausgestattet
  • 2 Rollstuhlplätze
  • Klimaautomatik im Fahrgastraum
  • Steckdosen in jeder Sitzplatzreihe
  • Modernes Reisendeninformationssystem mit Echtzeitinformationen auf den Monitoren
  • gratis WLAN
  • Siemens ETCS Zugsicherungssystem Trainguard 100/200/300 OBU
  • Onboard-Portal Railnet

Zu dieser Pressemitteilung

Press Folders

Folgen Sie uns auf Twitter

Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 38.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.de/mobility.

Mehr

Kontakt

Silke Thomson-Pottebohm

Siemens AG

+49 174 306 3307