[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung12. Januar 2023Smart InfrastructureZug
Siemens stellt digitalisierte Ansaugrauchmelder für
große Überwachungsbereiche vor
Zwei neue Ansaugrauchmelder, FDA261 und FDA262, erweitern das bestehende Brandmeldeportfolio
Besonders geeignet für kritische Infrastrukturen und sehr große Schutzbereiche
Intuitive App für die Inbetriebnahme sowie verbesserte Detektionsleistung
Modulares Design für verlängerte Lebensdauer und reduzierten ökologischen Fußabdruck
Siemens stellt die beiden
neuen Ansaugrauchmelder (Aspirating Smoke Detector; ASD) FDA261 und FDA262 vor,
die sich für große Überwachungsflächen mit besonders hohen Anforderungen
eignen, darunter große Rechenzentren, Hochregallager oder industrielle Fertigungsstätten. Ein einziger
Melder kann bis zu 6.700 m² abdecken – der größte derzeit verfügbare
Abdeckungsbereich. Selbst bei Installationen der Klasse A mit höchsten Empfindlichkeitsklassifizierung
können mit einem einzigen ASD+-Melder bis zu 2.000 m² erfasst werden.
Die
neue ASD Connect App sorgt für schnelle und einfache digitale Inbetriebnahme. Da der Vorgang in hohem Maße automatisiert und
intuitiv ist, sinkt der Aufwand für die Inbetriebnahme erheblich.
Zwei neue Ansaugrauchmelder, FDA261 und FDA262, erweitern das bestehende Brandmeldeportfolio
Besonders geeignet für kritische Infrastrukturen und sehr große Schutzbereiche
Intuitive App für die Inbetriebnahme sowie verbesserte Detektionsleistung
Modulares Design für verlängerte Lebensdauer und reduzierten ökologischen Fußabdruck
Siemens stellt die beiden
neuen Ansaugrauchmelder (Aspirating Smoke Detector; ASD) FDA261 und FDA262 vor,
die sich für große Überwachungsflächen mit besonders hohen Anforderungen
eignen, darunter große Rechenzentren, Hochregallager oder industrielle Fertigungsstätten. Ein einziger
Melder kann bis zu 6.700 m² abdecken – der größte derzeit verfügbare
Abdeckungsbereich. Selbst bei Installationen der Klasse A mit höchsten Empfindlichkeitsklassifizierung
können mit einem einzigen ASD+-Melder bis zu 2.000 m² erfasst werden.
Die
neue ASD Connect App sorgt für schnelle und einfache digitale Inbetriebnahme. Da der Vorgang in hohem Maße automatisiert und
intuitiv ist, sinkt der Aufwand für die Inbetriebnahme erheblich.
Siemens stellt digitalisierte Ansaugrauchmelder (ASD+) für große Überwachungsbereiche vor
ASD zur Unterstützung von Megatrends
„ASD spielt eine
entscheidende Rolle beim Schutz der Infrastruktur, die für globale Megatrends
wie Energiewende und Digitalisierung erforderlich ist. Ein Beispiel ist der
Brandschutz für die rasch zunehmende Zahl von
Lithium-Ionen-Batterie-Energiespeichern“, sagt Peter Nebiker, Head Fire Safety
bei Siemens Smart Infrastructure.
Die neuen ASD+-Melder
lassen sich nahtlos in Brandmeldesysteme von Siemens integrieren und
kommunizieren direkt und intelligent als adressierbare Geräte über das Siemens
FDnet/C-NET – ohne zusätzliche Hardwarekosten oder Verdrahtung für I/O-Karten.
Dies reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Installation und ermöglicht
gleichzeitig die Datenübertragung an die Zentrale und an Remote-Standorte, z. B.
in die Cloud.
Frühestmögliche
Detektion in jeder Umgebung
ASD+ bietet eine bessere Detektionsleistung
und maximale Immunität gegen Fehlalarme. Neben den hohen Anforderungen an die Detektionsempfindlichkeit wurde die Messkammer für raue und schmutzige
Umgebungen optimiert. Die Dualwellenlängen-Technologie wurde verbessert, um
zuverlässig zwischen Rauchpartikeln und Staub zu unterscheiden und so das
Risiko von Fehlalarmen zu verringern. Die ASD+-Produkte haben einstellbare
Alarmschwellen (0,003 bis 20 %/m) und bieten maximale Flexibilität, um die
Anforderungen jeder Anwendung zu erfüllen. Zusätzliche Informationen wie
Voralarm-, Stauberkennungs- oder Verschmutzungsberichte bieten Mehrwert für
Kunden und können über das Cloud-Portal von Siemens abgerufen werden.
Die neuen Produkte
spiegeln das Engagement von Siemens für Nachhaltigkeit über den gesamten
Produktlebenszyklus hinweg wider. Sie sind modular aufgebaut, sodass die
Detektionskammer und der Lüfter einfach und ohne Neukonfiguration ausgetauscht
werden können.
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30. September 2022 hatte das Geschäft weltweit rund 72.700 Beschäftigte
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.
Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.siemens.com.