Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung26. Oktober 2022Digital IndustriesNürnberg
Neuerungen in der Antriebstechnik von Siemens für nachhaltige und wirtschaftliche Produktion
Mit dem neuen Feature reagiert Siemens auf die aktuellen Bedarfe der
Industrie nach mehr Nachhaltigkeit. Elektromotoren verantworten über 70 Prozent
des industriellen Energiebedarfs. Simotics SD IE4 Motoren sind mit einem
Wirkungsgrad von bis zu über 96% bereits sehr energieeffizient und sind damit
auch für einen Betrieb direkt am Netz optimal ausgelegt. Durch den Einsatz von
Motoren der sehr hohen Effizienzklassen IE4 oder sogar IE5 sind Einsparungen
von bis zu 6% elektrischer Energie möglich. Anhand perfekt aufeinander
abgestimmter Motor- und Umrichtersystemen für den drehzahlvariablen Betrieb von
Pumpen, Ventilatoren und Kompressoren lassen sich bis zu 30 % Energie
einsparen, in manchen Fällen sogar mehr. Der eigentliche Schlüssel zu mehr
Energieeffizienz liegt jedoch im Gesamtsystem: Im Zusammenspiel aller
Einzelmaßnahmen – von effizienteren Motoren mit drehzahlvariabler Regelung,
über digitale Systemkomponenten und Tools bis zur Nutzung von elektrisch
gepufferter Energie im Motorenverbund – können im Systemverbund bis zu 60
Prozent Einsparungen erzielt werden. Die Digitalisierung wird somit zukünftig
einen großen Beitrag zur Steigerung der Energieeffizienz Motor-betriebener
Applikationen leisten. Analyze MyDrives Edge ist zudem Bestandteil des Siemens
Xcelerator Portfolios, der neuen digitalen
Business-Plattform. Diese ermöglicht es, Kunden jeglicher Größe, ihre digitale
Transformation zu beschleunigen und die Wertschöpfung zu steigern. Die neue
Business-Plattform zeichnet sich insbesondere durch Einfachheit, Flexibilität
und Offenheit aus - alles auf das übergeordnete Ziel ausgerichtet, die digitale
Transformation von Unternehmen einfacher, schneller und skalierbar zu machen.
Das neue Feature der Appliktion Analyze MyDrives Edge stellt Transparenz über den Energieverbrauch des gesamten Antriebssystems sicher.
Neu: Siemens bietet mit dem Sinamics DCP 250kW ein Gerät, mit dem sich Ausgangsspannungen von bis zu 1200V realisieren lassen.
Die zweite Neuerung betrifft den Bereich Hardware. Hier führt Siemens
rechtzeitig zur SPS einen weiteren Compact DC-DC Converter in den Markt ein.
Der Sinamics DCP 250 kW ist ab sofort verfügbar. Damit stehen für die Anbindung
von Batterien oder Ultracaps an ein industrielles Antriebssystem insgesamt drei
Compact DC-DC Converter zur Verfügung. Siemens bietet mit dem Sinamics DCP
250kW ein Gerät, mit dem sich Ausgangsspannungen von bis zu 1200V realisieren
lassen. Das Gerät setzt die gestiegenen Anforderungen in der Automobilindustrie
um und bietet die optimale Basis zur Realisierung von Prüfständen für
Elektrofahrzeuge. Was effiziente Energienutzung anbelangt, bieten DC-Steller
zusätzlich Vorteile: Im Systemverbund kann durch den Einsatz von
Energiespeichern wie Batterien, die Lastaufnahme aus dem Netz geglättet werden.
Damit fallen insbesondere Lastspitzen weg. Weiterhin kann anfallende
Bremsenergie im DC-Verbund verfügbar gemacht werden. Bei geeigneter
Systemauslegung benötigen DC-Steller zudem weniger Umwandlungsschritte. Ein
weiterer Vorteil ist die vereinfachte Einspeisung aus erneuerbaren
Energiequellen wie Photovoltaik.
Der Sinamics DCP ist ein Compact DC-DC Converter, der ohne zusätzliches Engineering sofort einsatzbereit ist. Auch eine Leistungserweiterung ist über die Parallelschaltung von mehreren Sinamics DCP einfach realisierbar.
Der Sinamics DCP ist ein Compact DC-DC Converter, der ohne zusätzliches Engineering sofort einsatzbereit ist. Auch eine Leistungserweiterung ist über die Parallelschaltung von mehreren Sinamics DCP einfach realisierbar.
Diese Presseinformation sowie weitere Informationen zu Siemens auf der SPS 2022 finden Sie unter
www.siemens.com/presse/sps22 und www.siemens.de/sps-messe
www.siemens.com/presse/sps22 und www.siemens.de/sps-messe
Zu dieser Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Social Media
Siemens Digital Industries (DI) ist ein Innovationsführer in der Automatisierung und Digitalisierung. In enger Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, treibt DI die digitale Transformation in der Prozess- und Fertigungsindustrie voran. Mit dem Digital-Enterprise-Portfolio bietet Siemens Unternehmen jeder Größe durchgängige Produkte, Lösungen und Services für die Integration und Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Optimiert für die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Branchen, ermöglicht das einmalige Portfolio Kunden, ihre Produktivität und Flexibilität zu erhöhen. DI erweitert sein Portfolio fortlaufend durch Innovationen und die Integration von Zukunftstechnologien. Siemens Digital Industries hat seinen Sitz in Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 72.000 Mitarbeiter.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.
Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.siemens.com.