Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens Mobility liefert CBTC-Zugsteuerung für die erste fahrerlose Metro-Strecke in Kaohsiung, Taiwan 

„Wir stellen sehr gern unsere Best-in-Class-Technologie bereit, um die Infrastruktur und Nachhaltigkeit der Metro von Kaohsiung zu verbessern. Unsere Zugsteuerung wird durch den vollautomatischen Betrieb für ein hohes Maß an Pünktlichkeit, Verfügbarkeit und Fahrgastfreundlichkeit der Gelben Linie sorgen. Zudem benötigt sie weniger Hardware entlang der Strecke, was das System zuverlässiger und wartungsfreundlicher macht“, sagt Andre Rodenbeck, CEO von Rail Infrastructure bei Siemens Mobility. „Dieses wichtige Projekt baut auf unserer führenden Position bei automatischen Zugsteuerungssystemen auf und ist ein weiterer Erfolg für Siemens Mobility in Taiwan.“
Mit etwa 2,72 Millionen Einwohnern ist Kaohsiung eine Region mit der drittgrößten Einwohnerzahl in Taiwan und das wirtschaftliche Zentrum des Südens. Die neue Gelbe Linie wird 22 U-Bahn-Stationen sowie einen oberirdischen Bahnhof bedienen. Die 22,8 km lange Strecke wird an das bereits vorhandene U-Bahn-Netz angebunden. Nach ihrer Fertigstellung wird die Gelbe Linie als Teil eines nachhaltigen, sicheren und zuverlässigen öffentliches Nahverkehrssystems sechs wichtige Distrikte, Universitäten und Schulen miteinander verbinden. Hier leben mehr als 40 Prozent der Einwohner von Kaohsiung.   
Im ersten Schritt ist ab 2030 ein Regelbetrieb auf 13 Stationen und im Depot geplant. Die Gesamtstrecke soll im Januar 2034 den Betrieb aufnehmen. Die Gelbe Linie wird mit der Red Line und Orange Line von Kaohsiung verbunden, die ebenfalls von Siemens Mobility aufgebaut wurden und 2008 ihren Regelbetrieb aufnahmen. 
Die CBTC-Lösung Trainguard MT von Siemens Mobility ist das am häufigsten eingesetzte Zugsteuerungssystem. Es ist bei zahlreichen Betreibern weltweit im Einsatz, so in Paris, Peking, New York, London, Hongkong und Buenos Aires.
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 160 Jahren ein führender Anbieter im Bereich Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit der Digitalisierung ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 9,2 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 39.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.de/mobility.
Mehr
Reference Number: HQMOPR202210066572DE

Kontakt

Claas Belling

Siemens Mobility GmbH

+49 173 690 15 86