Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Siemens Mobility und ViaMobilidade modernisieren Nahverkehrslinien im brasilianischen São Paulo
- Modernisierung der Umspannanlagen in Imperatriz Leopoldina, Osasco, Santa Terezinha und Santa Rita
- Neue Kabinen in Barueri, Itapevi und Amador Bueno
- Modernisierung der Kabinen in Presidente Altino, Osasco und Quitaúna
- Neue Umspannanlagen in Cidade Jardim und Socorro
- Modernisierung der Umspannanlagen in Jaguaré und Morumbi
- Neue Kabinen in Ceasa, Pinheiros, Berrini, Santo Amaro, Jurubatuba und Grajaú
- Modernisierung des Schaltschranks und der Verteilungsleitungen in Cidade Dutra auf 34,5 kV
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 160 Jahren ein führender Anbieter im Bereich Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, schlüsselfertige Bahnsysteme, intelligente Straßenverkehrstechnik sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit der Digitalisierung ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 9,1 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 38.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.de/mobility.
ViaMobilidade Linhas 8 and 9 ist als Konzessionär für Betrieb und Wartung der U-Bahnlinien 8 (Diamond Line) und 9 (Emerald Line) in São Paulo verantwortlich. Erstere umfasst 22 Stationen zwischen Júlio Prestes und Amador Bueno, mit Anschluss an die Linien 3 (Red Line) und 7 (Ruby Line). Die Linie 9 verbindet Mendes-Vila Natal mit Osasco, umfasst 20 Stationen und bietet Anschluss an die Linien 4 (Yellow Line), 5 (Purple Line) und 8 (Diamond Line). In Zukunft wird zudem Anschluss an die Monorail-Linie 17 (Gold Line) bestehen.