Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung24. März 2022Siemens AGMünchen
Siemens leistet humanitäre Hilfe für Mitarbeitende und Flüchtlinge aus der Ukraine
Die Spenden werden verschiedenen Organisationen zur Verfügung
gestellt, die mit dem Geld ausgewählte humanitäre Hilfsmaßnahmen finanzieren –
das reicht von Nahrungsmitteln und Medikamenten bis hin zur Bereitstellung von
Kleidung und vorübergehenden Flüchtlingsunterkünften für
Siemens-Mitarbeitende und deren Familien sowie für alle bedürftigen Menschen in
der Ukraine.
Zudem hat Siemens zwei neue Software-Plattformen entwickelt, mit
denen Siemens-Mitarbeitende ihren ukrainischen Kolleginnen und Kollegen direkt helfen
können – in Form von Sachspenden und Unterkunftsangeboten. Bei den Sachspenden
wird der aktuelle Bedarf an Nahrungsmitteln, Medizin, Kleidung und weiteren
Gütern des täglichen Gebrauchs mit den Verantwortlichen in der Ukraine
abgestimmt und auf einer Website im Siemens-Intranet angezeigt. Die Spenden
werden daraufhin an drei zentralen Stellen in Deutschland und Österreich
gesammelt und an die betroffenen Mitarbeitenden in der Ukraine weitergeleitet.
Auf einer weiteren Intranet-Seite können Siemens-Mitarbeitende
ihre freien Wohnungen oder Zimmer anbieten, um betroffenen Kolleginnen und
Kollegen und ihren Familienangehörigen eine Unterkunft zur Verfügung zu
stellen. Für ukrainische Flüchtlinge in Polen baut Siemens zudem einen Teil
seines Standortes in Warschau zu einer Flüchtlingsunterkunft für rund 150
Menschen um.
Darüber hinaus werden die Siemens-Geschäftsbereiche
technische Schlüssellösungen im Wert von drei Millionen Euro als Sachleistungen
für den Erhalt oder Wiederaufbau der zivilen Infrastruktur in der Ukraine zur
Verfügung stellen.
Weitere Informationen zu
Siemens Caring HandsFolgen Sie uns auf Twitter
Die Siemens AG ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.
Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Reference Number: HQCOPR202203246416DE