Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung09. Februar 2022Smart InfrastructureZug
Siemens arbeitet mit Ford an einer kundenspezifischen Ladestation für den vollelektrischen Ford F-150 Lightning
Die Ford Charge Station Pro bildet
die Grundlage für Ford Intelligent Backup Power, ein System, mit dem der Ford
F-150 Lightning als erster elektrischer Pick-up zu einem interaktiven Teil des
Haushalts wird und bei Stromausfällen als Stromerzeugungsquelle genutzt werden
kann. In der Zukunft können durch Firmware-Updates für das Ladegerät
zusätzliche Funktionen zur Verfügung gestellt werden, die Kunden eine noch
bessere Interaktion mit dem Stromnetz ermöglichen.
„Zusammen mit Ford hilft Siemens
nicht nur, die Nutzung von Elektrofahrzeugen in Privathaushalten zu
beschleunigen, sondern gibt Fahrern auch die Möglichkeit, ihre Energiezukunft
selbst in die Hand zu nehmen“, sagte John DeBoer, Head Siemens eMobility in
Nordamerika. „Die Technologie, die hinter diesem Ladegerät steckt, macht das
Laden zu Hause nachhaltiger, zuverlässiger und einfacher. Wir sind sehr stolz
darauf, mit unserer Erfahrung einen Beitrag zu einem neuen Zeitalter für
Elektrofahrzeuge und Netzstabilität zu leisten.“
Erfahren Sie mehr über Siemens eMobility-Lösungen
unter:
http://siemens.com/emobility
http://siemens.com/emobility
Zu dieser Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30. September 2021 hatte das Geschäft weltweit rund 70.400 Beschäftigte.
Die Siemens AG (Berlin and Munich) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.
Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.