Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung16. Dezember 2021Digital IndustriesNürnberg
App für die Instandhaltung von verfahrenstechnischen Anlagen mit integrierter Augmented-Reality-Funktion

„Comos Mobile Worker“ ist eine neue Softwareanwendung für mobiles Datenmanagement mit integrierten Augmented-Reality-Funktionalitäten von Siemens.
Durch die direkte Verbindung zur Engineering-Software Comos lassen sich alle Engineering-Daten
verknüpfen und ermöglichen somit einen ganzheitlichen Blick auf die Anlage.
Änderungen bzw. Anmerkungen können durch den bidirektionalen Austausch zwischen
den Systemen einfach und sicher übertragen werden. Durch
die Einbindung von Standortdaten wird auch die Navigation vor Ort unterstützt. Bei
Bedarf werden dem Anwender durch Augmented Reality die für ihn relevanten Informationen
auf einem mobilen Endgerät wie einem Tablet, Smartphone oder einer Datenbrille angezeigt.
So kann dieser die Daten direkt im Feld editieren und beispielsweise Arbeitspakete
als „Erledigt“ dokumentieren sowie Fotos und Notizen über eine bidirektionale
Schnittstelle in die entsprechenden Informationsquellen zurückspielen. Diese
Informationen sind dann für alle berechtigten Mitarbeiter zugänglich und wiederum
direkt zu bearbeiten. Durch die Kontaktaufnahme mit dem Service-Techniker per
Videochat lassen sich ungeplante Anlagenstillstände auf ein Minimum reduzieren oder
ganz vermeiden. Anwendungsfälle umfassen dabei die Inbetriebnahme,
Inspektion, mobile Wartung sowie Remote-Zugriff auf Experten. Eine durchgängige
Ethernet-Verbindung innerhalb der Anlage ist nicht notwendig, da durch die
Offline-Funktion bearbeitete Daten nachträglich synchronisiert werden können.
Die Comos Mobile
Worker-App basiert auf der UBIK-Softwareplattform des Siemens-Partners Augmensys
und ist auch standalone einsetzbar. Die Lösung ist Bestandteil des "Siemens Digital
Worker", eines Konzepts, das dem Betriebspersonal anhand modernster
Technologien wie AR/VR die Digitalisierung sowie Automatisierung der Arbeit im
Feld ermöglicht.
Weitere Informationen zum Comos Mobile Worker unter:
Pressemitteilung
Folgen Sie uns in Social Media
Siemens Digital Industries (DI) ist ein Innovationsführer in der Automatisierung und Digitalisierung. In enger Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, treibt DI die digitale Transformation in der Prozess- und Fertigungsindustrie voran. Mit dem Digital-Enterprise-Portfolio bietet Siemens Unternehmen jeder Größe durchgängige Produkte, Lösungen und Services für die Integration und Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Optimiert für die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Branchen, ermöglicht das einmalige Portfolio Kunden, ihre Produktivität und Flexibilität zu erhöhen. DI erweitert sein Portfolio fortlaufend durch Innovationen und die Integration von Zukunftstechnologien. Siemens Digital Industries hat seinen Sitz in Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 72.000 Mitarbeiter.
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.
Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.siemens.com.
Reference Number: HQDIPR202112146374DE