[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung02. Dezember 2021Siemens AGMünchen
Aufsichtsrat verlängert Mandat von Finanzvorstand
Ralf Thomas
Der Aufsichtsrat der Siemens AG hat in seiner heutigen
Sitzung beschlossen, das Mandat von Vorstandsmitglied und CFO Ralf P. Thomas
(60) bis 14. Dezember 2026 zu verlängern.
Der Aufsichtsrat der Siemens AG hat in seiner heutigen
Sitzung beschlossen, das Mandat von Vorstandsmitglied und CFO Ralf P. Thomas
(60) bis 14. Dezember 2026 zu verlängern.
Ralf P. Thomas, Vorstandsmitglied und CFO
„Die Erfolgsbilanz von Ralf Thomas ist herausragend und er
hat bei der Umsetzung der Strategie hin zu einem fokussierten
Technologieunternehmen eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Ich danke ihm für
seinen außerordentlichen Beitrag und sein großes Engagement für Siemens in all
den Jahren und freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit. Ralf Thomas
vereint die ruhige Hand der Erfahrung mit einer klaren Vision, auch in den
kommenden Jahren nachhaltigen Wert zu schaffen“, sagt Jim Hagemann Snabe,
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens AG.
Ralf Thomas trat 1995 in die Siemens AG ein und wurde 2013
zum Mitglied des Vorstands und Finanzvorstand berufen. Im Jahre 2019 übernahm
er den Vorsitz des Aufsichtsrats der Siemens Healthineers AG; seit 2020 ist er
Mitglied des Aufsichtsrats der Siemens Energy AG.
„Der Erfahrungen und Einschätzungen von Ralf Thomas sind für
unseren Vorstand von enormem Vorteil. Ich schätze Ralf Thomas sehr – als
vertrauten Kollegen und Ratgeber mit dem nötigen Scharfsinn, um die
erfolgreiche Umsetzung unserer Finanzziele und des beschleunigten
wertsteigernden Wachstums auf Basis des großartigen Geschäftsjahres 2021 weiter
voranzutreiben“, so Roland Busch, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG.
„Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, weiterhin für
dieses großartige Unternehmen tätig sein zu dürfen. Es ist mir eine große Ehre,
ein so exzellentes Finanzteam zu leiten und an der Seite von Roland Busch und
mit dem gesamten Vorstandsteam zu arbeiten. Ich freue mich darauf, auch in
Zukunft einen Beitrag zur starken finanziellen Performance und zur weiteren Steigerung
des Unternehmenswertes leisten zu können,“ sagte Ralf Thomas.
Zum Verantwortungsbereich von Ralf Thomas zählen auch Siemens
Financial Services, Siemens Real Estate sowie die Portfolio Companies.
Zusätzlich zu seinen Aufgaben bei Siemens ist er auch Vorsitzender der
Börsensachverständigenkommission (BSK) beim Bundesministerium der Finanzen
(seit Juli 2019), Mitglied des Präsidiums und des Vorstands des Deutschen
Aktieninstituts, DAI (seit Januar 2014) und Schatzmeister und Mitglied des
Verwaltungsrats der Max-Planck-Gesellschaft e.V., MPG (seit Juni 2014).
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.
Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.