Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens Mobility installiert CBTC auf Bahnverbindung zwischen Malaysia und Singapur

„Wir freuen uns, mit unserer modernen Signalisierungstechnologie zu diesem wichtigen regionalen Projekt beizutragen, das eine wesentliche Transportverbindung für die rund 300.000 Menschen bieten wird, die jeden Tag zwischen Malaysia und Singapur zur Arbeit pendeln“, erklärt Andre Rodenbeck, CEO Rail Infrastructure bei Siemens Mobility. „Als erstes grenzüberschreitendes System mit CBTC-Technologie gewährleistet die RTS-Verbindung einen Betrieb mit maximaler Verfügbarkeit, zeichnet sich dabei durch einen hohen Grad an Zuverlässigkeit und Fahrgastkomfort aus und unterstreicht darüber hinaus unsere führende Position auf dem Gebiet der Bereitstellung von vollautomatischen Signalsystemen.“
Bei diesem Projekt wird Siemens Mobility seine Trainguard MT-Lösung für die Installation der CBTC-Technologie auf der vier Kilometer langen Strecke sowie an jeweils einem Bahnhof und Kontrollcenter (OCC) in den zwei Ländern einsetzen. Zusätzlich werden an beiden Bahnhöfen Bahnsteigtüren installiert und auf malaysischer Seite wird ein Depot eingerichtet, das Platz für acht Züge mit je vier Waggons bietet. Trainguard MT ist das leistungsstarke CBTC-System von Siemens Mobility, das Betreibern ermöglicht, ihre Netzkapazität und ihren Durchsatz zu maximieren. Die funkbasierte Technik liefert Echtzeit-Daten zu Fahrzeugposition und Geschwindigkeitsbedingungen, sodass die Anzahl der Fahrzeuge auf einer Schienenstrecke gefahrlos erhöht werden kann.
Das Projekt ist ein weiterer Meilenstein der Partnerschaft zwischen Siemens Mobility, Singapur und Malaysia, aus der unter anderem die Bereitstellung des Signalsystems für mehrere Nahverkehrsprojekte in Singapur hervorgeht, darunter auch der jüngste Auftrag für die Installation eines Signalsystems zur automatisierten Zugsteuerung auf der Jurong-Regionallinie. In Malaysia arbeitet Siemens Mobility derzeit an der Implementierung eines Trainguard MT-Signalsystems für die Linie 3 des Stadtbahnnetzes in Klang Valley.
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 160 Jahren ein führender Anbieter im Bereich Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, schlüsselfertige Bahnsysteme, intelligente Straßenverkehrstechnik sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit der Digitalisierung ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 9,1 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 38.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.de/mobility.
Mehr
Reference Number: HQMOPR202108186285DE

Kontakt

Chris Mckniff

+1 646-715-6423