Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung31. Mai 2021Siemens Mobility GmbHMünchen
Kooperation zum Einsatz von LOHC‑Technologie im Schienenverkehr geplant

Das Helmholtz-Institut
Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare Energien (HI ERN) ist führend auf dem Gebiet
der sogenannten LOHC-Technologie. Eine organische Trägerflüssigkeit nimmt
Wasserstoff auf und gibt ihn erst bei Bedarf wieder ab. Der Wasserstoff wird somit
chemisch gebunden und kann nicht entweichen. Auf diese Weise kann er gefahrlos gespeichert,
kostengünstig transportiert und sicher gelagert werden. Eine Aufbewahrung unter
hohem Druck oder bei tiefen Temperaturen ist nicht mehr nötig. Das Besondere:
Die LOHC-Technologie eignet sich auch für die On-Board-Erzeugung elektrischer
Energie in mobilen Anwendungen, wie beispielsweise in einem Zug.
Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock, Siemens Mobility: „Siemens
Mobility freut sich sehr, dass wir eine Partnerschaft mit dem renommierten Helmholtz-Institut
Erlangen-Nürnberg zur Entwicklung von Liquid Organic Hydrogen Carrier im
Schienenverkehr eingehen. Wasserstofftechnologie ist ein wichtiges Element, um
den Schienenverkehr klimaneutral zu gestalten. Sustainability hat für uns eine
sehr hohe Priorität, daher wird Siemens Mobility zur Erprobung der LOHC‑Technologie
eine Vectron Lokomotive zur Verfügung stellen.“
Prof. Dr. Peter Wasserscheid, Direktor am Helmholtz-Institut
Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare Energien, pflichtet bei: „Das Interesse von
Siemens Mobility an der LOHC-Technologie, die wir in den vergangenen Jahren an
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und am HI ERN
entscheidend vorangebracht haben, bildet eine hervorragende Grundlage für eine
mögliche Zusammenarbeit in Zukunft. Wir teilen mit Siemens Mobility die
technologische Vision einer Wasserstoffmobilität für große Fahrzeuge, die unter
Verwendung der bereits existierenden Kraftstoffinfrastruktur realisiert werden
kann.“
Durch die mögliche Bereitstellung einer Vectron Streckenlokomotive
von Siemens Mobility an das Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg könnten beide Partner
gemeinsam die Machbarkeit des LOHC‑Konzeptes demonstrieren.
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 160 Jahren ein führender Anbieter im Bereich Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, schlüsselfertige Systeme, intelligente Straßenverkehrstechnik sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit der Digitalisierung ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 9,1 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 38.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.siemens.de/mobility.
Reference Number: HQMOPR202105266217DE
Kontakt
Silke Thomson-Pottebohm
Siemens Mobility GmbH
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München
Deutschland
81739 München
Deutschland
+49 174 306 3307
Heike Siegler
Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare Energien
Cauerstraße 1
191052 Erlangen
Deutschland
191052 Erlangen
Deutschland
+49 9131 12538 231