Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung01. Februar 2021Smart InfrastructureMunich
Siemens' neue Stellantriebe für Kleinventile sind leise, kommunikationsfähig und vielseitig
Acvatix room actuator SSA KNX
Einfache Installation, schnelle Inbetriebnahme
In der
kalten Jahreszeit, in der mehr Zeit in Innenräumen verbracht wird, kommt es auf
effiziente Heizungsregelung an. Die aktualisierten SSA-Stellantriebe erfüllen
diese Anforderungen und zeichnen sich durch einfache Installation und schnelle
Inbetriebnahme aus. Alle neuen Stellantriebe werden vorkonfiguriert
ausgeliefert und sind sofort installationsbereit. Dank Schutzart IP54 können
die Stellantriebe in jeder Montage-Lage installiert werden, auch über Kopf.
Dadurch ist ein vielseitigerer Einsatz möglich. Die neue LED-Statusanzeige auf
den SSA-Stellantrieben sorgt für schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme. Sie
gibt die Ventilposition und die unterschiedlichen Betriebszustände an und hilft
Kunden mit Funktionen wie Selbstkalibrierung, durch die nach einem Stromausfall
der ordnungsgemäße Betrieb ohne technische Unterstützung oder manuelles
Eingreifen wiederhergestellt werden kann. Für Gebäudenutzer ergibt sich so ein
komfortabler Aufenthalt ohne Störungen. Die Selbstkalibrierungsfunktion erkennt
automatisch die Hub-Endlage und sorgt für den richtigen Sitz des Stellantriebs
auf dem Ventil. Dies führt zu einer hohen Regelungsgenauigkeit und zu
Energieeinsparung.
Acvatix room actuator SSA KNX
Hochwertige Funktionen für mehr Anwendungsvielfalt
Neue Funktionalitäten wie Feedbacksignal und
Umschaltung auf den manuellen Modus machen den Betrieb noch einfacher,
zeitsparender und kostengünstiger. Dank manueller Übersteuerung können Ventile
und Stellantriebe denkbar einfach getestet werden, da das System selbst nicht
in Betrieb sein muss. Die manuelle Übersteuerung ist sogar bei Stromausfall
verfügbar. Der Hauptvorteil für Kunden ist die neue KNX-Kommunikationsfähigkeit
der SSA-Stellantriebe. Sie ermöglicht Anwendungsmöglichkeiten mit
Raumthermostaten sowie Raumanwendungen mit Raumautomationsstationen und
einfacher Anbindung an Bediengeräte. Die aktualisierten SSA-Stellantriebe
zeichnen sich durch einen geringeren Verdrahtungsaufwand aus, da ein und
dasselbe Kabel für die Kommunikation und Stromversorgung verwendet wird. Das
wiederum führt zu optimierten Betriebsabläufen. Dank zweier digitaler Eingänge
können
Fensterkontakt, Präsenzmelder oder Taupunktfühler
angeschlossen werden. Dadurch wird der Verdrahtungsaufwand noch weiter
verringert, bei der Installation lassen sich Kosten sparen, und an der
Automationsstation werden weniger Ein-/Ausgänge belegt.
Diese Presseinformation sowie Pressebilder finden Sie unter
https://sie.ag/3oqaYy9
https://sie.ag/3oqaYy9
Weitere Informationen zu Siemens Smart Infrastructure finden Sie unter
www.siemens.com/smart-infrastructure/de
www.siemens.com/smart-infrastructure/de
Weitere Informationen zum Acvatix Portfolio finden Sie unter
www.siemens.com/bt/de/Acvatix
www.siemens.com/bt/de/Acvatix
Zu dieser Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten: SI creates environments that care. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt weltweit etwa 72.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Siemens verbindet die physische und digitale Welt — mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung. Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.siemens.com.