Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Intelligente Ventile von Siemens maximieren Flexibilität und Effizienz von HLK-Anlagen

Mehr Flexibilität durch WLAN-Anbindung

Das intelligente Ventil kann automatisch, schnell und sicher in Betrieb genommen werden. Die hierzu benötigten Datensätze können in die Siemens App «ABT go» und anschliessend mithilfe von WLAN auf jedes Ventil geladen werden. Anhand der smarten Eigenschaften ermöglicht das intelligente Ventil einen Zugriff aus der Ferne. Dies erfolgt über BACnet-IP mit dem Siemens-Inbetriebnahmetool „ABT Site“ oder über das Internet mit dem Building Operator. Dank der Cloud-Anbindung und Firmware-Updates aktualisiert sich das intelligente Ventil bei Anpassungen von selbst, sodass es immer aktuell bleibt. Sollten unregelmässige Werte von dem Ventil aufgezeichnet werden, so wird dies mithilfe von Alarm-Funktionen im Building Operator ersichtlich. Zusätzlich können in der Cloud-Applikation von Siemens die Werte kontrolliert und in Form von Energiereports dokumentiert werden. 

Effizienzsteigerung während laufenden Betriebes

Adaptionen in der Funktionalität und Anwendung machen das Intelligent Valve noch effizienter. Als 3-Weg-Ventil ermöglicht das intelligente Ventil neu den Einsatz in Beimischschaltungen, welche hydraulisch einfach abzugleichen sind und geringe Investitionen mit sich tragen, da auf eine Hauptpumpe im Erzeugerkreis verzichtet wird. Um potentiellen Differenzdruckschwankungen in Zonen entgegenzuwirken wurde eine Differenzdruckregelung implementiert. Jene Neuerung ermöglicht vor allem in Altanlagen eine einfache Nachrüstung des dynamischen hydraulischen Abgleiches ohne gleich alle Ventile auszutauschen und erweitert somit den Einsatzbereich des intelligenten Ventils. In Neuanlagen werden so optimale Arbeitsbedingungen für die Ventile in den mit Differenzdruckregelung ausgestatteten Zonen geschaffen. Mithilfe von neu geschaffenen Vorlauftemperaturregelungen und witterungsgeführten Heizkreisen übernimmt das intelligente Ventil Aufgaben des Automationslevels und führt zu einer Entlastung oder gar Einsparung von Komfort-Reglern. Bei einer Entlastung des Komfort-Reglers können so komplexere Anlagen bei geringer Investition umgesetzt werden. Im Falle des Ersetzens des Komfort-Reglers kann das intelligente Ventil einfache Regelaufgaben ausführen.Die neu erhältlichen Abstandhalter für das Intelligent Valve ermöglichen eine verbesserte Dämmung, sodass zum Beispiel der Durchflusssensor in Kühl-anwendungen einfacher isoliert werden kann. 
Noch mehr Effizienz bietet die neu implementierte Delta-T (DT) - Begrenzung welche sich vor allem für Klimaanlagen und grosse Ventilatorvektoren eignet. Hierbei wird die Temperaturdifferenz DT über dem vom Intelligent Valve geregelten Kühlregister begrenzt. Dies führt dazu, dass die Kältemaschine bzw. die Wärmepumpe immer mit einem minimalen DT betrieben wird, was einen optimalen Wirkungsgrad (Leistungskennziffer) sicherstellt und somit Primärenergie (Strom) eingespart.
Weitere Informationen zu Siemens Smart Infrastructure finden Sie unter
www.siemens.com/smart-infrastructure/de
Weitere Informationen zum Acvatix Portfolio finden Sie unter www.siemens.com/bt/de/acvatix
und mehr zum Intelligent Valve unter www.siemens.com/bt/de/intelligentvalve
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten: SI creates environments that care. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt weltweit etwa 72.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Mehr
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch die eigenständig geführten Unternehmen Siemens Energy, in dem das global aufgestellte Energiegeschäft von Siemens gebündelt ist, und Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem die Energiesysteme von heute und morgen und den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy (als Teil von Siemens Energy) gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung. Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Katharina Sipura 

Smart Infrastructure

Theilerstrasse 1a
6300 Zug
Schweiz

+41 (79) 6507005