[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung14. November 2019Gas and PowerHouston
Siemens erneuert eines der größten
Umspannwerke Deutschlands
Zwei
neue Innenraum-GIS erhöhen Leistung und stellen zuverlässige Versorgung der
Verbraucher sicher
Clean-Air-Produkte
sorgen für einen deutlich klimafreundlicheren Betrieb
Schlüsselfertige
Lösung trägt wesentlich zur Energiewende bei
Der deutsche Übertragungsnetzbetreiber
TransnetBW hat Siemens mit dem Neubau der Schaltanlage seines
380-kV-Umspannwerks in Daxlanden bei Karlsruhe beauftragt. Zwei neue gasisolierte Innenraumanlagen mit
zunächst 26 Feldern werden die Übertragungsleistung des Umspannwerks erhöhen
und den gestiegenen Transportbedarf decken, der durch die Energiewende im
deutschen Höchstspannungsnetz entsteht. So können künftig große Mengen an
Windenergie aus Norddeutschland in den Süden des Landes transportiert werden.
Der Ersatz von Schwefelhexafluorid (SF6) durch aufbereitete Luft, sogenannte
Clean Air, als Isoliermedium in den Ausleitungen sorgt gleichzeitig für einen
deutlich klimafreundlicheren Betrieb. Die Inbetriebnahme der schlüsselfertigen
Lösung erfolgt in Stufen und wird 2029 abgeschlossen. Der Auftragswert liegt im
niedrigen dreistelligen Millionenbereich.
Zwei
neue Innenraum-GIS erhöhen Leistung und stellen zuverlässige Versorgung der
Verbraucher sicher
Clean-Air-Produkte
sorgen für einen deutlich klimafreundlicheren Betrieb
Schlüsselfertige
Lösung trägt wesentlich zur Energiewende bei
Der deutsche Übertragungsnetzbetreiber
TransnetBW hat Siemens mit dem Neubau der Schaltanlage seines
380-kV-Umspannwerks in Daxlanden bei Karlsruhe beauftragt. Zwei neue gasisolierte Innenraumanlagen mit
zunächst 26 Feldern werden die Übertragungsleistung des Umspannwerks erhöhen
und den gestiegenen Transportbedarf decken, der durch die Energiewende im
deutschen Höchstspannungsnetz entsteht. So können künftig große Mengen an
Windenergie aus Norddeutschland in den Süden des Landes transportiert werden.
Der Ersatz von Schwefelhexafluorid (SF6) durch aufbereitete Luft, sogenannte
Clean Air, als Isoliermedium in den Ausleitungen sorgt gleichzeitig für einen
deutlich klimafreundlicheren Betrieb. Die Inbetriebnahme der schlüsselfertigen
Lösung erfolgt in Stufen und wird 2029 abgeschlossen. Der Auftragswert liegt im
niedrigen dreistelligen Millionenbereich.
Vergleichbare gasisolierte Schaltanlagen des Typs 8DQI mit einer Spannung von 380 kV werden die Übertragungsleistung des Umspannwerks Daxlanden erhöhen und sind ein wichtiger Baustein, um den gestiegenen Transportbedarf im deutschen Höchstspannungsnetz zu decken.
Der
Auftrag umfasst die Planung, Produktion, Lieferung und Inbetriebnahme von
zunächst 26 Schaltfeldern der zwei 8DQ1-GIS mit 3-fach-Sammelschienen und
einphasigen Clean-Air-Ausleitungen mit einer Gesamtlänge von 3860 Metern und
den dazugehörigen Infrastruktureinrichtungen. Insgesamt werden im Endausbau
einphasige Ausleitungen mit einer Gesamtlänge von 5330 Metern installiert.
"Wir bereiten das
Umspannwerk auf die Anforderungen der Energiewende vor, es wird künftig der
größte Netzknoten der TransnetBW und einer der größten in ganz Europa. Damit
hat er eine große Bedeutung für nationale und internationale Strom-Transite von
Nord nach Süd und die lokale Versorgung der Region Karlsruhe", erklärt Dr.
Werner Götz, Geschäftsführer von TransnetBW. "Dabei setzen wir gemeinsam
mit unserem erfahrenen Partner Siemens auf eine umweltfreundliche Lösung, die
Maßstäbe für die Zukunft der Energie in Deutschland setzt."
"Aufgrund unserer großen Erfahrung von erfolgreichen Umbauten im laufenden Betrieb bei Übertragungsnetzbetreibern und großen Industrieanlagen bieten wir uns als zuverlässiger Partner für diese Projekte an", sagt Tim Dawidowsky, CEO EPC Projects bei Siemens Gas and Power. "Dank der hohen technischen Qualität unseres Angebots und unseren anerkannten Fähigkeiten stellen wir sicher, dass die Region für die erhöhten Anforderungen, die durch die Energiewende entstehen, gerüstet ist."
Als Isoliermedium der Ausleitungen wird statt SF6 technisch
aufbereitete und gereinigte Luft, sogenannte "Clean Air", zum Einsatz
kommen. Die Clean-Air-Technologie wird im Umspannwerk in
sämtlichen Ausleitungen verwendet, die zum Anschluss von Freileitungen und
Transformatoren dienen, außerdem in den Verbindungsleitungen zwischen beiden
Anlagen. Die Bauteile mit Druckluftisolierung, die auch bei hohen
Betriebsspannungen eingesetzt werden können, weisen gegenüber anderen
Isoliermedien erhebliche Vorteile auf. Aufgrund eines deutlich
klimafreundlicheren Betriebs mit komprimierter Luft werden im erneuerten
Umspannwerk Daxlanden rund 450 Mio. CO2-Äquivalente (kg) eingespart. Selbst bei
Extremtemperaturen können die Anlagen, die auch
bei Störungsfällen keine toxischen Zersetzungsprodukte absondern, ohne Zusatzmaßnahmen
betrieben werden. Für Betreiber entfällt die Berichtspflicht über eingesetzte
Fluor-Gasmengen bei gleichzeitiger Erhöhung der Servicequalität. Die geringere
elektrische Festigkeit von komprimierter Luft wird durch entsprechend
angepasste Gehäuseabmessungen ausgeglichen.
Die Energiewende stellt das deutsche Übertragungsnetz vor
große Herausforderungen. Während die Nachfrage nach Energie weiter wächst,
müssen große Kraftwerksblöcke in Süddeutschland, die den Anforderungen nicht
mehr entsprechen, vom
Netz genommen werden.
Die
TransnetBW GmbH ist ein deutscher Übertragungsnetzbetreiber im EnBW-Konzern und
betreibt das Netz in großen Teilen Baden-Württembergs sowie in Randbereichen
benachbarter Bundesländer.
Siemens Gas and Power (GP) ist globaler Vorreiter im Energiebereich und adressiert gemeinsam mit seinen Kunden die sich weiter entwickelnden Anforderungen von Industrie und Gesellschaft. GP deckt ein breites Spektrum von Kompetenzen über die vollständige Energiewertschöpfungskette ab und bietet ein umfassendes Portfolio für Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger, Betreiber von Übertragungsnetzen, die Öl- und Gasindustrie sowie andere energieintensive Branchen. Mit seinen Produkten, Lösungen, Systemen und Dienstleistungen adressiert Siemens Gas and Power die Gewinnung, Verarbeitung und den Transport von Öl und Gas sowie die Strom- und Wärmeerzeugung in zentralen und dezentralen Wärmekraftwerken ebenso wie die Stromübertragung und Technologien für die Energiewende einschließlich der Energiespeicherung. Siemens Gas and Power hat seinen Sitz in Houston, USA. Mit rund 63.000 Mitarbeitern ist GP in mehr als 80 Ländern weltweit vertreten und behauptet sich seit über 150 Jahren erfolgreich als Technologieführer für die Energiesysteme von heute und morgen.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung. Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.