Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

CEAD und Siemens intensivieren Zusammenarbeit beim industriellen 3D-Druck von großen faserverstärkten Polymerteilen

Die CFAM Prime ist die erste Maschine von CEAD mit ihrer patentierten Continuous Fiber Additive Manufacturing CFAM-Technologie. Dieses 3D-Drucksystem auf Gantry-Basis ermöglicht das Drucken von großfaserverstärkten thermoplastischen Objekten (4mx2mx1,5m) in relativ kurzer Zeit (durchschnittlich 15 kg/h). Für eine präzise Bewegung wird das große System von Siemens Sinumerik 840D sl gesteuert.

CEAD und Siemens intensivieren ihre Zusammenarbeit und präsentieren ihre neue Entwicklung, den AM Flexbot, auf der kommenden Formnext.

Der neu entwickelte AM Flexbot, umfasst Siemens Sinumerik Run MyRobot /Direct Control, einen Comau Roboterarm und die Einschneckenextrudereinheit von CEAD. Mit Sinumerik Run MyRobot /Direct Control und Comau ist die Roboterkinematik vollständig in ein CNC-System integriert. Damit kann die geforderte Präzision in der komplexen Roboterbewegung erreicht werden, um sowohl den korrekten Materialauftrag als auch das Fräsen des Bauteils auf eine endgültige Kontur zu ermöglichen. Diese Kombination ist nun marktreif und CEAD prüft, ob die Lösung noch um weitere Funktionen erweitert werden kann. "Durch den Einsatz von Sinumerik Run MyRobot /Direct Control von Siemens zusammen mit einem Comau Roboterarm in unserer neuen Lösung können wir ein modulares System anbieten, das an die Anforderungen unserer Kunden angepasst werden kann, da jederzeit viele verschiedene Funktionen hinzugefügt werden können. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Siemens und über deren zuverlässige Produkte", erklärt Lucas Janssen, Operations Director bei CEAD und einer der Gründer des Unternehmens.
Nach der Formnext wird Siemens ein 3D-Drucksystem von CEAD in sein Additive Manufacturing Experience Center (AMEC) in Erlangen integrieren, um das Potenzial der additiven Fertigung mit thermoplastischen Verbundwerkstoffen im großen Maßstab zu demonstrieren. Das AMEC bietet mit der nahtlos integrierten digitalen Toolchain von Siemens und modernster Automatisierung für verschiedene additive Technologien einen ausgezeichneten Einblick in reale Anwendungsfälle der industrialisierten additiven Fertigung. Seit der Eröffnung im April 2018 besuchten mehr als 4.000 Kunden und Branchenexperten das AMEC. "Wir freuen uns, eine Industrielösung von CEAD für den Mehrachsverbunddruck zu zeigen, die die Robotik von Comau, die additive Fertigung von CEAD und unsere erstklassige CNC-Technologie kombiniert. Das in unser Digital Enterprise-Portfolio integrierte End-to-End-Angebot deckt einen wichtigen Bedarf an großformatigen hochflexiblen und gleichzeitig wirtschaftlich effizienten Industrieanwendungen.", erklärt Dr. Karsten Heuser, Vice President Additive Manufacturing bei Siemens Digital Industries.


Weitere Informationen zu Siemens auf der Formnext unter
www.siemens.com/press/formnext2019 und www.siemens.com/formnext
Weitere Informationen zu CEAD unter www.cead-am.com
Siemens Digital Industries (DI) ist ein Innovationsführer in der Automatisierung und Digitalisierung. In enger Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, treibt DI die digitale Transformation in der Prozess- und Fertigungsindustrie voran. Mit dem Digital-Enterprise-Portfolio bietet Siemens Unternehmen jeder Größe durchgängige Produkte, Lösungen und Services für die Integration und Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Optimiert für die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Branchen, ermöglicht das einmalige Portfolio Kunden, ihre Produktivität und Flexibilität zu erhöhen. DI erweitert sein Portfolio fortlaufend durch Innovationen und die Integration von Zukunftstechnologien. Siemens Digital Industries hat seinen Sitz in Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 76.000 Mitarbeiter.
Mehr
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung. Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

CEAD ist ein Technologieanbieter von 3D-Druckgeräten im Bereich der additiven Fertigung von Verbundwerkstoffen im großen Maßstab. Im Jahr 2017 begann CEAD mit der Entwicklung seiner weltweit einzigartigen und patentierten Continuous Fiber Additive Manufacturing (CFAM)-Technologie. Dies ermöglicht das Drucken von Endlosfaserver-stärkten Produkten in großem Maßstab mit hoher Geschwindigkeit. Mit Leidenschaft für Technologie und Innovation ist das Unternehmen bestrebt, kreative Lösungen für seine Kunden und deren Anwendungen zu finden und sie bei der Umsetzung ihres Geschäfts mit ihrer Technologie zu unterstützen. Weitere Informationen unter www.cead-am.com.

Mehr

Kontakt

Katharina Lamsa

Siemens AG

Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg

+49 172 8413539

Charléne van Wingerden

CEAD

+31 6 57 88 22 36