Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens erweitert Angebot für IoT-Anwendungen in der Energieautomatisierung im Stromnetz

„Mit unseren neuen IoT-basierten Angeboten für die Energieautomatisierung helfen wir unseren Kunden, die zunehmende Komplexität des Stromnetzes zu managen und für künftige Herausforderungen fit zu machen,“ sagte Robert Klaffus, CEO der Business Unit Digital Grid bei Siemens Smart Infrastructure. „Auf alle Daten kann nun über bereits vorhandene Kommunikationswege schnell und einfach von überall zugegriffen werden. In der zentralen MindSphere-Cloud kann der Benutzer dann die Daten reibungslos konsolidieren, visualisieren und evaluieren und falls nötig, schnell reagieren. Wir ebnen so den Weg zu wirklichen Smart Grids.“

Die neue Grid Diagnostic Suite umfasst insgesamt vier unterschiedliche Cloud-basierte Applikationen, die mithilfe von sowohl bereits im Netz als auch neu installierten intelligenten Geräten Daten erfassen und diese in der Cloud analysieren können.

Siprotec- und Sicam-Produkte und Lösungen für Schutztechnik, Stationsautomatisierung sowie Netzqualität und Messung werden durch ein Update der Kommunikationsfirmware mit dem standardisierten Protokoll OPC UA PubSub (gemäß IEC 62541) mit dem Cloud-basierten offenen IoT-Betriebssystem MindSphere von Siemens oder anderen Cloud-Plattformen verbunden. Die Datenübertragung erfüllt die strengsten Anforderungen an die Netzsicherheit und erlaubt auf der Grundlage von Zertifikaten eine durchgängige Authentifizierung und Verschlüsselung der Daten. Mit Sicam GridPass bietet Siemens ein Produkt an, welches Zertifikate sicher erstellt und automatisch verwaltet.
Das Siprotec Dashboard stellt bislang schwer zugängliche Daten der Siprotec-Schutzgerätereihe schnell und übersichtlich in einer Kartenansicht oder als Diagramm auf einem mobilen Endgerät dar. Netzdaten stehen erstmals in der Cloud ohne zusätzlichen Engineering-Aufwand zur Verfügung. Dank einer intuitiven Navigation sind keine extra Schulungen notwendig.
Mit Hilfe des Sicam Navigators ist ein umfangreiches Monitoring von Mittel- und Niederspannungsnetzen sowie von Ortsnetzstationen möglich. Die App bietet detaillierte Informationen zu Meldungen, Alarmen und spezifischen Netzparametern.Damit kann etwa die Leistungsfähigkeit des Stromnetzes transparent dargestellt werden, und der Betreiber kann abschätzen, wo beispielsweise ein neuer Ladepunkt für Elektrofahrzeuge eingerichtet werden sollte. Darüber hinaus kann im Fehlerfall auch der genaue betroffene Netzabschnitt lokalisiert werden. Für Verteilnetze mit Freileitungen hat Siemens nun die Cloud-basierte Anwendung Sicam Localizer entwickelt. Detaillierte Informationen über den jeweiligen Zustand einzelner Netzsegmente wie etwa Störungen werden klar und übersichtlich angezeigt. Auch einzelne Betriebswerte wie Phasenströme sind darstellbar. So kann ein Service-Team beispielsweise bei Holzbruch im Wald genau dort eingesetzt werden, wo das Problem auftritt und so schnell die Netzstabilität wiederherstellen. Damit tragen der Sicam Navigator und der Sicam Localizer dazu bei, Stromausfälle zu verringern oder sogar zu verhindern, Serviceeinsätze besser zu planen und die Verfügbarkeit der Stromversorgung zu erhöhen.
Für Betreiber von Industrieparks oder auch Rechenzentren ist die Power Quality (PQ) für die Versorgungsqualität von großer Bedeutung. Die App PQ Advisor Premium kann Netzgrößen wie etwa elektrische Spannung oder Frequenz minütlich lückenlos erfassen und darstellen. Die erfassten Informationen werden übersichtlich auf einem Dashboard abgebildet. Eine Ampeldarstellung signalisiert Verletzungen der Verträglichkeitsgrenzen, sodass Nutzer bei Anomalien frühzeitig notwendige Maßnahmen ergreifen können.
Insbesondere der Ausbau der Elektromobilität und die zunehmende Einspeisung volatiler Erzeugungskapazität stellt Stromnetze vor neue Herausforderungen. Die Cloud-basierten Applikationen der Grid Diagnostic Suite werden dazu beitragen, dass Betreiber von Stromnetzen mit Hilfe der bislang ungenutzten Daten ihr Netz oder System kosteneffizienter betreiben können.
Weitere Informationen zu Siemens Smart Infrastructure finden Sie unter
www.siemens.de/smart-infrastructure

Weitere Informationen zum Thema Grid Diagnostic Suite unter
www.siemens.com/iot-energy-automation
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten: SI creates environments that care. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt weltweit etwa 72.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Mehr
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung. Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Eva-Maria Baumann

Smart Infrastructure

Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
Deutschland

+49 (9131) 17-36620