Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens und Stromnetz Hamburg starten Pilotprojekt für digitales Ortsnetz

Infografik: Digitales Ortsnetz - So kann der Ausbau der Elektromobilität gelingen

Auch Hamburg treibt den Ausbau der Elektromobilität und die dafür erforderliche Ladeinfrastruktur voran. Stromnetz Hamburg als zuständiger Verteilungsnetzbetreiber muss einen sicheren und zuverlässigen Netzbetrieb gewährleisten und gleichzeitig die steigende Integration von Heimladestationen ins Netz ermöglichen. Darüber hinaus müssen Spannungsbänder eingehalten werden. Heimladestationen werden bislang in der Regel ohne äußere Steuerung und Eingriffsmöglichkeiten angeschlossen. Dies führt Verteilungsnetze an Kapazitätsgrenzen, wenn viele Elektroautos gleichzeitig geladen werden, beispielsweise nach Feierabend. Kapazitätsgrenzen bestehender Netze können bisher nur mit der Verstärkung bestehender Kabel sowie dem Austausch von Transformatoren und Schaltgeräten behoben werden. Damit sind jedoch arbeits- und kostenintensive Baumaßnahme erforderlich, die zudem zu starken Beeinträchtigungen des städtischen Lebens führen können. Stromnetz Hamburg und Siemens arbeiten deshalb gemeinsam an einer digitalen Lösung: Mit Hilfe von steuernden oder regelnden Eingriffen kann der Netzbetreiber von Niederspannungsnetzen die Flexibilität von Heimladestationen nutzen, um das Netz beispielsweise durch Lastverschiebungen zu entlasten.
"Die Anforderungen an zukünftige Verteilungsnetze nehmen durch die erhöhten Leistungsbedarfe für Elektromobilität ordentlich an Fahrt auf. Darauf müssen wir vorbereitet sein und unser Netz besonders auf der Niederspannungsebene flexibler und intelligenter gestalten, denn nur durch einen hohen Digitalisierungsgrad können wir uns auf sporadisch auftretende Kapazitätsengpässe sinnvoll einstellen. Das Pilotprojekt mit Siemens gibt uns die Möglichkeit, diese Technologie ausreichend zu prüfen, bevor wir einen großflächigen Rollout derartiger oder vergleichbarer Technologien ins Auge fassen. Unsere Kundinnen und Kunden sollen auch außerhalb des öffentlichen Raums ihren veränderten Mobilitätsbedürfnissen nachkommen und sich auch zukünftig auf ein stabiles und sicheres Stromnetz verlassen können, so Thomas Volk, Geschäftsführer Stromnetz Hamburg."
"Wir freuen uns, mit Stromnetz Hamburg dieses zukunftsweisende Pilotprojekt zu realisieren" sagte Michael Schneider, Segmentleiter Digital Grid Software & Consulting bei Siemens Smart Infrastructure. "Der rasche Ausbau der Elektromobilität wie etwa in Hamburg führt im Niederspannungsnetz gleichzeitig zu hohen Lasten und zum Abruf hoher Leistung. Dies kann zu Überlastungen des Netzes führen. Eine intelligente, dezentrale Überwachung und Steuerung privater Ladeeinrichtungen im Ortsnetz wird dabei helfen, eine schnelle und kostengünstige Lösung für Verteilungsnetzbetreiber bereitzustellen, mit der sie die hohe Zuverlässigkeit ihrer Netze aufrechterhalten können."
Das Projekt gliedert sich in drei Phasen. Zunächst wird auf dem Innovations-Campus von Stromnetz Hamburg das Betriebsführungskonzept getestet. Im zweiten Schritt werden die gewonnenen Erkenntnisse in Feldtests im öffentlichen Netz erprobt und das Konzept weiter verfeinert. Schließlich können Serienlösungen der Steuerungs- und Anschlusseinheiten flächendeckend eingeführt werden.
Ein digitales Ortsnetz ist wie folgt aufgebaut: Eine intelligente Beobachtungs- und Steuereinheit ist als dezentrale Intelligenz in der Ortsnetzstation verbaut. Sie beobachtet das Niederspannungsnetz und sendet bei Überlastsituationen Anforderungen an die Heimladestationen, damit diese ihre Ladeleistung reduzieren.Die Kommunikation erfolgt dabei mit einem auf der Powerline Communication basierenden Verfahren, bei dem dafür Sorge getragen wurde, dass weder personenbezogene Daten genutzt und übertragen werden noch Daten, die Rückschlüsse auf das Verhalten der Fahrzeugbesitzer zulassen. Die Lösung ist so gestaltet, dass sie lokal autark arbeitet und im Betrieb keine ständige Kommunikation zu einem Zentralsystem benötigt, so dass sie gezielt und selektiv in das Verteilungsnetz ausgerollt werden kann. Durch den Einsatz von selbstlernenden Verfahren kann der Aufwand für die Inbetriebsetzung und Wartung des Digitalen Ortsnetzes auf ein Minimum reduziert werden.
Das digitale Ortsnetz wird dabei helfen, im Niederspannungsnetz die Spannung einzuhalten und eine Überlastung zu vermeiden. Dies wird nicht nur beim Ausbau der Elektromobilität ein wichtiger Faktor zur Stabilisierung des Netzes sein, sondern auch bei der Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie etwa Photovoltaik oder dem verstärkten Einsatz von Wärmepumpen. Damit liefert das Digitale Ortsnetz einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und Dekarbonisierung des Energie- und Verkehrssektors.


Weitere Informationen zum Digitalen Ortsnetz finden Sie hier
www.siemens.de/Digitales-Ortsnetz

Weitere Informationen zur Siemens Smart Infrastructure finden Sie unter: www.siemens.com/smartinfrastructure
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten: SI creates environments that care. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt weltweit etwa 71.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. www.siemens.com/smartinfrastructure
Mehr
Siemens AG (Berlin and Munich) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr
Stromnetze Hamburg GmbH
Als Eigentümer des Stromverteilungsnetzes und der dazugehörigen Netzanlagen sorgt die Stromnetz Hamburg GmbH, ein Unternehmen der Freien und Hansestadt Hamburg, für die sichere und zuverlässige Stromversorgung der Stadt. Über das Netz werden rund 1,1 Millionen Haushalte und Gewerbetreibende mit Strom versorgt. Die Stromnetz Hamburg GmbH stellt für die Stromkunden den Anschluss und für Stromanbieter den Zugang zum Netz zur Verfügung. Durch das Hamburger Stromnetz fließen jährlich rund 12,3 Milliarden Kilowattstunden Strom.
Mehr

Kontakt

Eva-Maria Baumann

Smart Infrastructure

Freyeslebenstr. 1
91050 Erlangen
Deutschland

+49 (9131) 17 36620

Anette Polkehn-Appel

Stromnetz Hamburg GmbH

+49 (40) 49202 8344