Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung22. August 2019Portfolio CompaniesNürnberg
Siemens stellt die neue variable BZM evo-Serie für Unterwasseranwendungen vor
Mit dem kompakten BZM evo gelingt Siemens die Integration von Brennstoffzellenmodulen in unbemannten Unterwasserfahrzeugen.
In diesen Brennstoffzellenanlagen werden die BZM evo einzeln über DCDC-Gleichspannungswandler energetisch an das Bordnetz angebunden. Diese Art der Anbindung, die eine individuelle Zu- und Abschaltung einzelner Module erlaubt und zugleich für ein höheres Degradationsvermögen der BZ-Anlage sorgt, ermöglicht im Vergleich zu den bestehenden Vorläufersystemen eine flexiblere Einspeisung der elektrischen Energie ins Bordnetz. Zusätzlich erhöht eine optionale Integration von Ersatzmodulen die Redundanz innerhalb der Anlage und damit ebenfalls die Anlagenverfügbarkeit.
Das evolutionär innovative Konzept der BZM evo-Serie lässt sich in verschiedene Anwendungen integrieren. Neben dem klassischen Einsatz in AIP-U-Booten erlaubt das kompakte Moduldesign auch eine Integration von einzelnen BZM evo in unbemannte Unterwasserfahrzeuge (UUV – unmanned underwater vehicles). Mit dieser Anwendung, in der Leistungsbereiche von 10 bis zu 60 kW erwartet werden, kann Siemens nun ein komplettes Energiesystem bestehend aus Batterie, BZM, Medienspeicher sowie Regelung bereitstellen. Erste Systemtests mit einem BZM 34 aus der Serienfertigung wurden im letzten Jahr in den USA erfolgreich an Land absolviert.
Das BZM evo ist ein weiter optimiertes System der SINAVY Fuel Cells Reihe, die ursprünglich in enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Marine und HDW vor mehr als 20 Jahren entworfen wurde. Ständige Feedbacks von den Crews der operierenden AIP-U-Boote, in denen die BZM34 und BZM 120 betrieben werden, sind bei der Optimierung der Anlage äußerst hilfreich gewesen.
Durch eine deutliche Gewichtsreduzierung lässt sich die neue Modul-Serie einfacher handhaben und im Innern eines U-Bootes schneller transportieren. Der optimierte Modulwechsel erfolgt nun innerhalb weniger Stunden und sorgt für einen unkomplizierten und schnellen Einbau, eine Plug and Play-Installation unterstützt die vereinfachte Inbetriebnahme der Module.
Die neue BZM evo-Serie ist sowohl für neue Anlagen als auch für den Refit von älteren AIP-Anlagen erhältlich und soll ab 2023 auf dem Markt verfügbar sein, für eine UUV-Integration bereits ein Jahr früher.
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und
München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr
als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität,
Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit
aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und
-verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen
Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.
Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der
führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und
Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und
Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten
Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört
Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und
digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und
Offshore-Windkrafterzeugung. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018
endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn
nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen
weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im
Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Stefan Rauscher
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (911) 895-7952