Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung02. Juli 2019Smart InfrastructureZug
SIRIUS 3UG546: Multifunktionales Lastüberwachungsrelais für Gleichstrom-Anwendungen
Die DC-Lastüberwachungsrelais SIRIUS 3UG546 eignen sich zur Überwachung in industriellen Applikationen, insbesondere auch für Anwendungen, in denen Batterien eingesetzt werden. Die Geräte überwachen einkanalig bzw. zweikanalig den Gleichstrom (DC-Laststromkreis), die Spannung und die aktuelle Leistung auf Überschreitung oder Unterschreitung eingestellter Grenzwerte.
Das DC-Lastüberwachungsrelais SIRIUS 3UG546 deckt einen großen Betriebsspannungsbereich von 0 bis 800 V ab. Im Strombereich sind zwei Varianten erhältlich: 22,5 mm-Baubreite: 2x8 A / 1x16 A und 45 mm-Baubreite: bis 63 A.
Die DC-Lastüberwachungsrelais SIRIUS 3UG546 verfügen über getrennte Zähler für den Energieverbrauch und die Energierückspeisung. Zähler für Schaltspiel und Betriebsstunden ermöglichen eine vorbeugende Wartung. Der Schaltspielzähler wird bei jedem erkannten Ausschaltvorgang der überwachten Last um eins hoch gezählt. Der Betriebsstundenzähler gibt die Zeit wieder, in der ein messbarer Strom vorliegt. Die Anzahl von Schaltspielen und Betriebsstunden dient jeweils als Indikator für eine anstehende Wartung oder den Austausch von Schaltelementen, Maschinenteilen und Anlagenteilen.
Die Geräte können ins TIA-Portal eingebunden und vollständig über Profinet parametriert werden. Mess- und Zählerwerte sowie die Diagnosemeldungen werden über Profinet an eine Steuerung übertragen. Eine Reaktion auf festgestellte Anlagenfehler erfolgt über das interne Relais, das als Meldeausgang bei Überschreitung oder Unterschreitung eines eingestellten Grenzwertes geschaltet wird. Alle überwachten Zählerwerte und Messwerte können zusätzlich mit einer Warngrenze versehen werden, die bei Überschreitung bzw. Unterschreitung des eingestellten Wertes eine Warnung über Profinet generiert. Der Betrieb inklusive Fehlerreaktion ist auch ohne Profinet möglich.
Das DC-Lastüberwachungsrelais SIRIUS 3UG546 zeichnet sich durch hohe Bedienerfreundlichkeit aus. Für Inbetriebnahme oder Datenaufbereitung ist kein Expertenwissen notwendig.
Zielbranchen für das DC-Lastüberwachungsrelais SIRIUS 3UG546 sind zum Beispiel Automotive (DC-Stromüberwachung in Anlagen der Automobilproduktion), Robotik (Überwachung und Energierückgewinnung bei Roboter integrierten Prozessen), e-Mobility (Überwachen der zugeführten Energie, Tiefenentladungsschutz bei EV-Charging), DC-Energiespeicherung, Schaltschrankbau (Einsatz zur Gleichstromüberwachung im Schaltschrank oder in den Fertigungs-/Prozesseinheiten), Beleuchtung sowie der Einsatz in fahrerlosen Transportsystemen (Autonome Guided Vehicles), die automatisch an Ladestationen fahren und aufladen.
Weitere Informationen zu Siemens Smart Infrastructure finden Sie unter
www.siemens.de/smart-infrastructure
Weitere Informationen zu Siemens Digital Industries finden Sie unter
www.siemens.de/digital-industries
Weitere Informationen zum Thema SIRIUS Monitor unter
www.siemens.de/relais
www.siemens.de/smart-infrastructure
Weitere Informationen zu Siemens Digital Industries finden Sie unter
www.siemens.de/digital-industries
Weitere Informationen zum Thema SIRIUS Monitor unter
www.siemens.de/relais
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten: SI creates environments that care. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt weltweit etwa 71.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Christian Stuart Wilson
Siemens AG
Smart Infrastructure
Werner-von-Siemens-Straße 1
80333 München
Werner-von-Siemens-Straße 1
80333 München
+49 (89) 636-22642