Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens auf der European Utility Week 2018

Wien, 06. November bis 08. November 2018

Siemens auf der EUW 2018: Überblick und Highlightthemen

Pressebilder

Substation future built in

Die digitale Technologie zeichnet sich durch die Automatisierung, Überwachung und den Schutz einer Unterstation aus. Deshalb bieten digitale Umspannwerke von Siemens einen erheblichen Mehrwert: Sie sind mit der Zukunft ausgestattet. Dank umfassender IoT-Konnektivität wird das Herzstück der Stromversorgung auch zum Herzstück der Energiedatenkommunikation. Digitale Umspannwerke von Siemens ermöglichen eine höhere Flexibilität im Unternehmen und eine höhere Betriebseffizienz. Gleichzeitig tragen sie zu einer besseren Netzverfügbarkeit und -zuverlässigkeit sowie zu einem optimierten Investitionsmanagement über den gesamten Lebenszyklus von der Planung über den Betrieb bis hin zur Wartung bei.

Internet der Energie – Powered by MindSphere

Das zukünftige Energiesystem wird durch einen hohen Anteil an dezentraler Erzeugung und bidirektionalen, ständig schwankenden Energieströmen gekennzeichnet sein, die es zu managen gilt. Das Internet der Energie verbindet Stromerzeuger, Strominfrastrukturbetreiber und Verbraucher, um diese schwierige Aufgabe zu bewältigen.
Intelligente Anwendungen wie EnergyIP Analytics, EnergyIP DEOP zur dezentralen Energieoptimierung und SDM zur Überwachung von Umspannwerken nutzen die Vorteile der IoT-Konnektivität und MindSphere, das Cloud-basierte, offene IoT-Betriebssystem von Siemens. Auf diese Weise liefern sie die Informationen, die zur Koordinierung von Angebot und Nachfrage sowie zur Gewährleistung der Netzstabilität und Versorgungssicherheit erforderlich sind.

Veranstaltungsbilder

Michael Wernlein, Leiter Business Development SIEAERO, Siemens AG, auf der Siemens-Pressekonferenz zur European Utility Week 2018 in Wien.
Cedrik Neike, Mitglied des Vorstands der Siemens AG, Thomas Zimmermann, CEO Digital Grid und Michael Wernlein, Leiter Business Development SIEAERO auf der Siemens-Pressekonferenz zur European Utility Week 2018 in Wien.

Weitere Informationen

Digital Services – die nächste Generation der Oberleitungsinspektion

SIEAERO – die nächste Generation der Freileitungsinspektion 

Siemens hat "SIEAERO", ein neues Servicekonzept für die Inspektion von Freileitungen, vorgestellt. Erstmals werden künstliche Intelligenz und unbemannte Luftfahrzeuge – UAVs – mit einer großen Reichweite zur Inspektion von Übertragungsleitungen genutzt. Das unbemannte Luftfahrzeug (UAV) trägt das High-End-Multisensor-System, das eigens für die komplexen Anforderungen bei der Inspektion von Freileitungen entwickelt wurde. Das einzigartige hochauflösende SIEAERO-Multisensor-System ermöglicht die Aufzeichnung sämtlicher benötigten Daten mit nur einem Flug. SIEAERO verkürzt nicht nur die Dauer der Flugdurchführung und Datenanalyse von Wochen oder Monaten auf wenige Tage, sondern liefert mit Sensoren, die den Industriestandard weit übertreffen, auch genauere Ergebnisse.
Siemens hat "SIEAERO", ein neues Servicekonzept für die Inspektion von Freileitungen, vorgestellt. Erstmals werden künstliche Intelligenz und unbemannte Luftfahrzeuge – UAVs – mit einer großen Reichweite zur Inspektion von Übertragungsleitungen genutzt. Das unbemannte Luftfahrzeug (UAV) trägt das High-End-Multisensor-System, das eigens für die komplexen Anforderungen bei der Inspektion von Freileitungen entwickelt wurde. Das einzigartige hochauflösende SIEAERO-Multisensor-System ermöglicht die Aufzeichnung sämtlicher benötigten Daten mit nur einem Flug. SIEAERO verkürzt nicht nur die Dauer der Flugdurchführung und Datenanalyse von Wochen oder Monaten auf wenige Tage, sondern liefert mit Sensoren, die den Industriestandard weit übertreffen, auch genauere Ergebnisse.

Videos

Overhead Line Inspection Imagetrailer
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SIEAERO – die nächste Generation der Freileitungsinspektion

      Siemens hat "SIEAERO", ein neues Servicekonzept für die Inspektion von Freileitungen, vorgestellt. Erstmals werden künstliche Intelligenz und unbemannte Luftfahrzeuge – UAVs – mit einer großen Reichweite zur Inspektion von Übertragungsleitungen genutzt. Das unbemannte Luftfahrzeug (UAV) trägt das High-End-Multisensor-System, das eigens für die komplexen Anforderungen bei der Inspektion von Freileitungen entwickelt wurde. Das einzigartige hochauflösende SIEAERO-Multisensor-System ermöglicht die Aufzeichnung sämtlicher benötigten Daten mit nur einem Flug. SIEAERO verkürzt nicht nur die Dauer der Flugdurchführung und Datenanalyse von Wochen oder Monaten auf wenige Tage, sondern liefert mit Sensoren, die den Industriestandard weit übertreffen, auch genauere Ergebnisse.

      Weitere Informationen

      Cedrik Neike

      Mitglied des Vorstands der Siemens AG

      Thomas Zimmermann

      CEO Business Unit Digital Grid, Siemens-Division Energy Management

      Kontakt

      Silke Federspieler

      Smart Infrastructure

      +49 174 1551579

      Christian Wilson

      Smart Infrastructure

      +49 (89) 636-22642

      Sabrina Martin

      Smart Infrastructure

      +49 (9131) 737168

      Link zu dieser Seite
      www.siemens.com/presse/euw2018