Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens spendet eine Million Euro für "Ein Herz für Kinder"

Siemens unterstützt gezielt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Kinderbetreuung ist in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut worden. Das Unternehmen bietet in Deutschland 1.300 betriebsnahe Kinderbetreuungsplätze an 24 Standorten an. Bis 2015 sollen 2.000 Plätze für Kinder zur Verfügung stehen. In der neuen Konzernzentrale in München wird Siemens seinen Mitarbeitern auf einer Fläche von 1.400 Quadratmetern Betreuungsplätze für fast 50 Kinder anbieten. Seit 2010 zahlt der Konzern seinen Mitarbeitern außerdem einen Kinderbetreuungszuschuss von bis zu 600 Euro pro Monat.
Die Ausbildung von Jugendlichen spielt bei Siemens ebenfalls eine große Rolle. Mit rund 10.000 Auszubildenden und dual Studierenden an rund 40 Standorten ist das Unternehmen einer der größten Ausbildungsbetriebe in Deutschland.

Weitere Informationen zum Thema unter www.siemens.com/presse/herz-fuer-kinder
Folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/siemens_press
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik. Der Konzern ist auf den Gebieten Industrie, Energie sowie im Gesundheitssektor tätig und liefert Infrastrukturlösungen, insbesondere für Städte und urbane Ballungsräume. Siemens steht seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität. Siemens ist außerdem weltweit einer der größten Anbieter umweltfreundlicher Technologien. Rund 43 Prozent des Konzernumsatzes entfallen auf grüne Produkte und Lösungen. Insgesamt erzielte Siemens im vergangenen Geschäftsjahr, das am 30. September 2013 endete, auf fortgeführter Basis einen Umsatz von 75,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Ende September 2013 hatte das Unternehmen auf dieser fortgeführten Basis weltweit rund 362.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Oliver Santen

Siemens AG

Wittelsbacherplatz 2
80333 München

+49 (89) 636-36669