Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung08. November 2012Siemens AGBerlin
Ergebnisveröffentlichung Q4 GJ 2012: Starkes Geschäftsjahresende 2012
Peter Löscher, Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG
Wesentliche Entwicklungen:
- Der Umsatz legte im vierten Quartal im Vergleich zur Vorjahresperiode um 7% auf 21,703 Mrd. € zu. Der Auftragseingang stieg um 2% auf 21,495 Mrd. €. Auf vergleichbarer Basis, also bereinigt um Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte, war der Umsatz um 1% höher, der Auftragseingang ging um 4% zurück.
- Das Ergebnis Summe Sektoren belief sich auf 2,119 Mrd. € und war beeinträchtigt durch starke Ergebnisbelastungen im Sektor Energy.
- Der Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten betrug 1,479 Mrd. €. Das entsprechende unverwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 1,63 €.
- Eine überragende Liquiditätsentwicklung bei den Sektoren im vierten Quartal ließ den Free Cash Flow aus fortgeführten Aktivitäten auf 4,343 Mrd. € steigen. Dieser Wert lag damit deutlich über dem starken Schlussquartal des Vorjahrs.
- Im gesamten Geschäftsjahr 2012 stieg der Umsatz im Vorjahresvergleich um 7% auf 78,296 Mrd. €. Aufgrund eines beträchtlich geringeren Volumens aus Großaufträgen als im Vorjahr ging der Auftragseingang um 10% auf 76,913 Mrd. € zurück. Das Ergebnis Summe Sektoren betrug 7,543 Mrd. € und der Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten 5,184 Mrd. €. Siemens schlägt eine gegenüber dem Geschäftsjahr 2011 unveränderte Dividende von 3,00€ vor.
Die komplette Ergebnisveröffentlichung lesen Sie im angehängten PDF: Ergebnisveröffentlichung
Kontakt
Alexander Becker
Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 München
Deutschland
80333 München
Deutschland
+49 (89) 636-36558