Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung30. November 2015MobilityMünchen
Siemens liefert Lokomotiven für den Einsatz bei DB Schenker Rail
"Mit dieser Bestellung und dem damit verbundenen zukünftigen Einsatz dieser Lokomotiven verbessert DB Schenker Rail weiter seine Wettbewerbsfähigkeit in Italien", sagte Rüdiger Gastell, Managing Director DB Schenker Rail Italia.
"Erneut hat sich DB Schenker Rail für den Vectron DC entschieden. 23 Lokomotiven haben sich in Polen im Güterverkehr bewährt. Nun soll der gleiche Typ auch in Italien eingesetzt werden. Auch hierfür ist unsere Lokomotive bestens gerüstet. Die italienische Basiszulassung liegt bereits vor, so dass die Lieferzeit erheblich verkürzt werden kann", sagte Jochen Eickholt, Bahnchef von Siemens.
Weitere Informationen zu Vectron-Lokomotiven unter:
www.siemens.com/presse/vectron
www.siemens.com/presse/vectron
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist Nummer eins im Offshore-Windanlagenbau, einer der führenden Anbieter von Gas- und Dampfturbinen für die Energieerzeugung sowie von Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2015, das am 30. September 2015 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 75,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 7,4 Milliarden Euro. Ende September 2015 hatte das Unternehmen weltweit rund 348.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com
Reference Number: PR2015110102MODE
Kontakt
Ellen Schramke
Siemens AG
Nonnendammallee 101
13629 Berlin
13629 Berlin
+49 (30) 386-22370