[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung07. August 2017,
aktualisiert am08. August 2017Energy ManagementErlangen
Eni Norge verstärkt Siemens-Gemeinschaftsprojekt Subsea Power Grid
Das Energieunternehmen Eni Norge, Teil von Eni S.p.A., beteiligt sich am Gemeinschaftsprojekt für das Tiefsee-Stromnetz (Subsea Power Grid). Siemens Subsea entwickelt derzeit ein umfassendes Tiefsee-Stromnetz mit einer Reihe von Partnern im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts mit Chevron und Statoil, Exxon und Petrobras. Das Projekt ist eine der wichtigsten Initiativen in der Offshore-Öl- und Gasindustrie, um die Tiefseeverarbeitung weiter voranzubringen.
Das Energieunternehmen Eni Norge, Teil von Eni S.p.A., beteiligt sich am Gemeinschaftsprojekt für das Tiefsee-Stromnetz (Subsea Power Grid). Siemens Subsea entwickelt derzeit ein umfassendes Tiefsee-Stromnetz mit einer Reihe von Partnern im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts mit Chevron und Statoil, Exxon und Petrobras. Das Projekt ist eine der wichtigsten Initiativen in der Offshore-Öl- und Gasindustrie, um die Tiefseeverarbeitung weiter voranzubringen.
Vollautomatischer Betrieb auf dem Meeresgrund
Das Siemens Subsea Power Grid ermöglicht Ölunternehmen den Einsatz ihrer Anlagen für die Tiefseeverarbeitung bei einer größeren Anzahl von Projekten, etwa mit langen Step-Outs, in großer Tiefe (3000 m) und in entlegenen Gebieten. Damit wird das Subsea Power Grid eine Schlüsselrolle bei der Errichtung der künftigen Tiefseefabriken („Subsea Factories“) spielen. Mit den Stromversorgungslösungen von Siemens Subsea können Ölunternehmen auch ihre Ölförderung auf bestehenden Feldern erhöhen. Dies maximiert die Erträge der Auftraggeber und stellt zugleich sicher, dass förderbare Ressourcen nicht auf dem Meeresgrund liegen bleiben.
Das Projekt, das die Herstellung, Erprobung und Qualifikation kompletter Stromversorgungsmodule in einer Systemkonfiguration umfasst, steht kurz vor dem Abschluss. Danach werden die Lösungen für Offshore-Öl- und Gasförderer kommerziell verfügbar sein.
Weitere Informationen zur Division Energy Management finden Sie unter www.siemens.de/energy
Die Siemens AG (Berlin und München) ) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.