Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung04. Dezember 2017Energy ManagementErlangen
Siemens baut in Cuxhaven Landstromversorgung für Schiffe

Die Rotra Vente im Hafen von Esbjerg
Die Landstromanlage in Cuxhaven ist für sogenannte RoRo-Schiffe konzipiert. RoRo-Schiffe (Roll on Roll off) sind Schiffe, die bewegliche Güter im RoRo-Verfahren transportieren; die Ladung wird auf das Schiff gefahren. Die Anlage besteht aus der Umformstation und einem Kabelzuführungssystem mit einer beweglichen Übergabeeinrichtung zum Schiff. Die aus dem öffentlichen Netz gelieferte Spannung von 20 kV/50 Hz wird in der Umformstation auf die benötigte Spannung von 440 V/60 Hz umgewandelt. Siemens wird erstmals einen Niederspannungsumrichter mit einer Leistung von 630 kW bei einem Landstromanschluss einsetzen. Der Frequenzumrichter in Verbindung mit der Steuerungssoftware gleicht die Frequenz des örtlichen Verteilnetzes an die des Bordnetzes an. Grundsätzlich wird bei der Frequenzumwandlung 50 Hertz Drehstrom auf 60 Hertz umgeformt. Zum Lieferumfang gehören auch zwei Transformatoren. Ein Stromrichtertransformator stellt den Anschluss des Systems an das Versorgungsnetz her. Der schiffsseitige Transformator sorgt für die galvanische Trennung zwischen Schiffs- und Landnetz. Weiter umfasst der Auftrag die Installation einer Mittelspannungsschaltanlage vom Typ 8DJH sowie die Niederspannungshauptverteilung vom Typ Sivacon S8.
Die Verbrennung von Schiffstreibstoffen zur notwendigen Stromerzeugung während der Liegezeit ist eine der Hauptursachen für die lokale Luftverschmutzung in Häfen.
Die Reduzierung von Schadstoffemissionen, die aus der Schifffahrt stammen, ist in Hafenstädten weltweit ein Thema. Der Bau der Landstromanlage schafft wichtige Voraussetzungen, um den Ausstoß von Luftschadstoffen, wie Stick- und Schwefeloxiden und Feinstaub, sowie auch Kohlendioxid deutlich zu reduzieren. Zudem werden auch die Schallemissionen deutlich gesenkt. Von der neuen Landstromanlage profitieren somit sowohl die Anwohner als auch die Besatzung.
Weitere Informationen zur Division Energy Management finden Sie unter https://new.siemens.com/global/en/products/energy.html
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 372.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Reference Number: PR2017120104EMDE