Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens rüstet chinesische Aluminium-Fabriken mit Antriebstechnik aus

Siemens wurde von SMS China beauftragt. SMS China gehört zur SMS group, einem weltweiten Anlagen- und Maschinenbauer im Bereich der Stahl- und Nichteisen-Metallindustrie. Vor dem Hintergrund einer wachsenden Nachfrage nach Aluminium hat das Unternehmen den Auftrag zur Errichtung mehrerer Alu-Walzstraßen erhalten. Siemens liefert dabei Antriebstechnik für Kaltwalzwerke nahe Liaoyang in der nordostchinesischen Provinz Liaoning sowie für ein Kalt- und Warmwarmwalzwerk nahe der Hafenstadt Yingkou, ebenfalls in der Provinz Liaoning. Der Lieferumfang der Alu-Walzstraßen umfasst dabei das Mittelspannungsantriebssystem, bestehend aus den Frequenzumrichtern vom Typ Sinamics SM150, die gesamte Antriebssteuerung, die Kühlanlage, die Engineering-Station, das zugehörige Projektmanagement, das Hardware- und Software-Engineering einschließlich der dazugehörigen Inbetriebsetzung der einzelnen Gewerke sowie die Niederspannungsantriebskomponenten.
Daneben wird auch eine Grobblech- und Steckelwalzwerk-Straße nahe der Millionenstadt Rizhao in der ostchinesischen Provinz Shandong mit Niederspannungstechnik ausgestattet. Hier werden vorrangig Niederspannungsfrequenzumrichter vom Typ Sinamics S120 zum Einsatz kommen. Um die vereinbarten KPIs (Key Performance Indicators) sicherzustellen, werden im Rahmen des Auftrags mehrere Tests (ungekuppelter/gekuppelter Testlauf, Verfügbarkeitstest, Lastoptimierung, Abschlusstest) auf der Anlage durchgeführt.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Stefan Rauscher

Siemens AG

Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg

+49 (911) 895-7952