[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung16. Januar 2017Energy ManagementErlangen
Strom für den Blick in den Weltraum: Siemens liefert Netzstationen an Observatorium
Siemens hat von der ESO (European Southern Observatory) in Chile den Auftrag zur Lieferung und Installation von drei Container-Netzstationen erhalten. Diese Kompaktstationen sind mit Mittelspannungsschaltanlagen, Niederspannungsschaltanlagen, Trockentransformatoren und Nebensystemen ausgestattet und sichern unter anderem die Stromversorgung des Hochleistungsteleskop VLT (Very Large Telescope). Das VLT ist das modernste seiner Art und befindet sich auf dem rund 2.600 Meter hohen Berg Cerro Paranal in der Atacamawüste im nördlichen Chile. Das Volumen des Auftrags beträgt rund 1,2 Millionen Euro.
Siemens hat von der ESO (European Southern Observatory) in Chile den Auftrag zur Lieferung und Installation von drei Container-Netzstationen erhalten. Diese Kompaktstationen sind mit Mittelspannungsschaltanlagen, Niederspannungsschaltanlagen, Trockentransformatoren und Nebensystemen ausgestattet und sichern unter anderem die Stromversorgung des Hochleistungsteleskop VLT (Very Large Telescope). Das VLT ist das modernste seiner Art und befindet sich auf dem rund 2.600 Meter hohen Berg Cerro Paranal in der Atacamawüste im nördlichen Chile. Das Volumen des Auftrags beträgt rund 1,2 Millionen Euro.
Strom für den Blick in den Weltraum: Siemens liefert Netzstationen an Observatorium
Die Kompaktstationen sind kundenspezifisch vorgefertigte und vorgeprüfte modulare Netzstationen für eine zuverlässige Stromversorgung. In den Kompaktstationen für das European Southern Observatory installiert Siemens Mittelspannungsschaltanlagen vom Typ 8DJH, Niederspannungsschaltanlagen vom Typ Sivacon S8 und Transformatoren. Die Kompaktstationen von Siemens werden vollständig im Werk gefertigt, installiert und vorgeprüft, um anschließend vor Ort montiert, angeschlossen und in Betrieb genommen zu werden. Damit sind sie schnell und einfach aufzustellen. Sie sind leicht zu erweitern und nutzen den verfügbaren Raum optimal aus. Dadurch stellen sie eine zeitsparende und wirtschaftliche Alternative zu konventionellen, vor Ort errichteten Stationen dar und sind für vielfältige Anwendungen geeignet.
Das Very Large Telescope (VLT) in Chile ist Teil des Paranal-Observatoriums, das Vorzeige-Observatorium der europäischen bodengebundenen Astronomie und das höchstentwickelte optische Instrument der Welt. Das VLT besteht aus vier Hauptteleskopen mit je 8,2 Metern Spiegeldurchmesser und vier beweglichen 1,8-Meter Hilfsteleskopen, die alle zu einem großen Teleskop zusammengeschaltet werden können. Betrieben wird das Teleskop von der europäischen Südsternwarte, kurz ESO (European Southern Observatory), der führenden europäischen Organisation für astronomische Forschung.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet www.siemens.com.