Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung30. Mai 2017Process Industries and DrivesNürnberg
Energieerzeuger für den Weltmarkt: Industriegenerator Sigentics M
Das Bild zeigt den Industriegenerator Sigentics M.
Der Einsatz der Finite-Element-Methode, die 3D-Simulation sowie die exakte Rotorausrichtung bewirken ein optimales Zusammenspiel von Steifheit und Dämpfung. Gemeinsam mit der Nutzung des bewährten Isoliersystems Micalastic sorgt dies für die besonders lange Lebensdauer. Umfassende Möglichkeiten des Condition Monitoring ermöglichen vorausschauende Instandhaltungskonzepte, wodurch ungeplante Stillstände vermieden werden. Darüber hinaus erweist sich Sigentics M als sehr wartungsfreundlich, da beispielsweise die Gleichrichterbrücke leicht zugänglich ist. Durch ein globales und in 190 Ländern präsentes Service-Netz mit einer rund um die Uhr erreichbaren Hotline kann im Notfall schnell und flexibel reagiert werden. So können insgesamt 400 Werkstätten aus 45 Ländern in einer Notsituation unterstützen.
Die Anwendungsgebiete sind vielfältig: So dient Sigentics M als Kleinkraftwerk für die dezentrale Energieerzeugung sowie als Notstromaggregat, z. B. für Flughäfen und Krankenhäuser. Im Schiffbau sorgt der Industriegenerator für minimierte Emissionen von dieselelektrischen Schiffen, hohe Kosteneinsparungen durch niedrigen Treibstoffverbrauch sowie hohe ökologische Nachhaltigkeit. Dabei ermöglichen das modulare Konzept und die kompakte Bauform maßgeschneiderte Konfigurationen. Selbst unter extremen Bedingungen, wie z.B. in der Öl- und Gasindustrie, arbeiten die Generatoren Sigentics M absolut reibungslos. So stellen sie Zuverlässigkeit und Systemverfügbarkeit für alle Arten der Offshore-Energieerzeugung sicher.
Weitere Informationen zum Thema Sigentics M unter www.siemens.de/sigentics-m
Weitere Informationen zum Thema Sigentics Industriegeneratoren unter www.siemens.de/industriegeneratoren
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Stefan Rauscher
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (911) 895-7952